查看: 2580  |  回复: 1
实用指南:光模块怎样选择匹配的光纤跳线?
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2018-03-08 14:48:59 | 只看该作者
1# 电梯直达

现在,网络通信已经完全融了我们的生活中。但是,如果没有光模块和光纤跳线,那么,网络、通信对于我们而言那就是一件遥远的事情。所以,光模块和光纤跳线在网络通信中起着决定性的作用。

 

不同光模块的传输介质,接口,传输距离,数据速率等等都会有差别。那么,怎样的光模块和怎样的光纤跳线想匹配,起到最大的作用呢?下面,我们就一起了解一下:光模块怎样选择匹配的光纤跳线?

  

传输距离和数据速率

 

光模块有着多种不同的传输速率和传输距离,当我们针对光模块选择光纤跳线的时候,要选择与之相匹配的光纤跳线。否则会造成不必要的浪费或者损失。

 

接口

 

在选择光纤跳线时,接口是一个比较接口类型是必不可少的考虑因素。我们知道,光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口,通常有SCLCFCSTMPO/MTP等几种类型。不同的光模块对应的光纤接口不尽相同。常见光模块的接口通常有2个口(一个用于接收光信号,一个用于发射光信号),即双工SC或双工LC,因此,需要使用双工SC/LC光纤跳线。而最近几年新推出的BiDi光模块只有一个口(既可以接收光信号,又可以发射光信号),因此需要使用单工光纤跳线。

  

单模和多模光纤跳线

 

根据传输模式不同,光纤跳线可分为单模光纤跳线和多模光纤跳线两种。单模光纤跳线采用9/125纤径的光纤玻璃,而多模光纤跳线采用OM1 62.5/125纤径或OM2 50/125纤径的光纤玻璃,此外,还有10G OM3OM4多模光纤跳线。不同的跳线适合不同的使用场景。单模光纤跳线可支持长距离传输,多模光纤跳线可用于短距离链路。

 

实例:

 

波长1310nm1550nm的光模块可以对接吗?

 

答案:不可以。考虑到光纤中传输的损耗和色散不同,一般相同的传输速率,不同工作波长的光模块对应的传输距离不一样,收发光功率不一定匹配,更主要的是载波长不一致,信号调解可能会有问题。

   

单模光纤可以插在多模光模块上吗?

 

答案:不可以。这样插链路是无法连通的,多模光模块发出的光信号的发散角度大,单模光纤孔径又小,跑进光纤的光太少,无法长距离传输,而单模光纤很长,还没有到达终点光就衰减完了。再有,不同传输距离的光模块也是不建议对接的,因为不同传输距离的光模块接口指标差很大,传输距离长的光模块价格也高。

 

易飞扬还提供有源光缆的长度定制服务,可以满足您多样化的需求。想了解更多详细信息,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。