查看:
1827
|
回复:
1
|
M0+MAC+TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500EVB用户手册连载(11)--实战...
|
WSGustin
29
主题
48
回复 |
发表于2018-03-09 16:59:39
|
只看该作者
1#
电梯直达
W7500(W7500P)芯片简介: |
WSGustin
29
主题
48
回复 |
发表于2018-03-09 17:03:25
|
只看该作者
2#
第十二章 FLASH 模拟 EEPROM 试验W7500EVB本身没有自带 EEPROM,但是W7500具有 IAP(在应用编程)功能,所以可以把它的 FLASH 当成 EEPROM 来使用。本章将利用W7500内部的 FLASH 来储存数据,将数据直接存放在W7500内部,而不是存放在EEPROM。 12.1 W7500 FLASH 简介Flash 存储器由长度为32位的存储单元构成,可以用于存储代码或数据。块和扇区提供读/写保护,如图12.1.1所示:
图12.1.1 W7500EVB FLASH内存分配图 W7500 嵌入式 Flash 存储器可以使用在电路编程或在应用编程。在电路编程(ICP)方法用于更新 Flash 存储器的全部内容,使用 SWD 协议或引导加载程序(boot loader)来下载用户应用到单片机。 ICP 提供快速和高效的可迭代式设计,从而避免了设备不必要的插拔处理。相比 ICP 方法,在应用编程(IAP)可以使用单片机支持的任何通信接口 (I / Os、 UART、 I2C、 SPI等等)编程下载数据到内存中。 IAP 允许当应用程序正在运行时用户对存储器重新编程。然而,在应用编程(IAP)的部分应用需要使用在电路编程(ICP)提前编译到 Flash 存储器中。 他们可以通过以下7个 Flash 寄存器来进行管理: u Flash 访问控制寄存器(FACCR) u Flash 地址寄存器(FADDR) u Flash 数据寄存器(FDATAR) u Flash 控制寄存器(FCTRLR) u Flash 状态寄存器 (FSTATR) u Flash 锁存器 (FLOCKR0/R1) u Flash 密钥寄存器(FKEYR0/R1) 解锁 Flash 访问控制寄存器(FACCR) 重置后, Flash 存储器将受到保护以防止不必要的写或擦除操作。 FACCR 寄存器在烧写模式时拒绝访问。想要访问 FACCR 寄存器需要向 Flash 密钥寄存器(FKEYR0/R1)中写入一个解锁流程。 u Write KEY0 (FKEYR0) = 0x52537175 u Write KEY1 (FKEYR1) = 0xA91875FC 任意错误的流程将会锁住 FACCR 寄存器。 读操作 嵌入式 Flash 模组可以作为一个通用存储空间来进行直接寻址。任何访问 Flash 模块中内容的数据读操作,均需通过指定读取流程才能获取所需要数据。取指令和数据访问都是通过相同的 AHB 总线。通过 Flash 控制寄存器(FCTRLR)管理的以下选项,读操作才能生效。 图12.1.2 W7500EVB FLASH读操作 Flash 擦除操作 扇区擦除 图12.1.3 W7500EVB Flash 擦除操作 块擦除 想要擦除一个块,可以设置 FACTRLR 寄存器的 BER 位。其他所有的进程和扇区擦除的顺序相同。 芯片擦除 ( 擦除所有 Flash 存储器) 想要擦除芯片(主 Flash 存储器),可以设置 FACTRLR 寄存器的 SER 位。 其他所有的进程和扇区擦除的顺序相同。 集体擦除 ( 所有的主 Flash 存储器擦除+数据块擦除) 想要集体擦除(主 Flash 存储器+数据块),可以设置 FACTRLR 的 MER 位。 其他所有的进程和扇区擦除的顺序相同。 函数库提供了 FLASH 写函数。 void DO_IAP( uint32_t id, uint32_t dst_addr, char* src_addr, uint32_t size); 也提供了FLASH读函数。 void ReadBuf(char* Readbuff,char* pBuffer1,uint16_t nSize); 12.2 硬件设计本章实验功能简介: 将数据写入FLASH中在读取出来存到一个数组里,然后通过串口2打印显示出来。所要用到的硬件资源如下: 1) UART2 2) W7500内部FLASH 12.3 软件设计在W7500EVB FLASH工程里,可以看到main.c文件里有两个函数一个是写FLASH一个是读FLASH。 #define IAP_ENTRY 0x1FFF1001 // Because Thum code #define IAP_ERAS 0x010 #define IAP_ERAS_DAT0 (IAP_ERAS + 0) #define IAP_ERAS_DAT1 (IAP_ERAS + 1) #define IAP_ERAS_SECT (IAP_ERAS + 2) #define IAP_ERAS_BLCK (IAP_ERAS + 3) #define IAP_ERAS_CHIP (IAP_ERAS + 4) #define IAP_ERAS_MASS (IAP_ERAS + 5) #define IAP_PROG 0x022 #define DAT0_START_ADDR 0x0003FE00 #define DAT1_START_ADDR 0x0003FF00 #define CODE_TEST_ADDR 0x0001F000 #define BLOCK_SIZE 4096 #define SECT_SIZE 256 char save_buff[100],read_buff[100]; void DO_IAP( uint32_t id, uint32_t dst_addr, char* src_addr, uint32_t size); void ReadBuf(char* Readbuff,char* pBuffer1,uint16_t nSize); //============================================================ int main() { /* 炜世科技—WIZnet W7500官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势! */ CRG_PLL_InputFrequencySelect(CRG_OCLK); SystemInit(); SysTick_Config((GetSystemClock()/1000)); S_UART_Init(115200); strcpy(save_buff,"深圳炜世科技"); DO_IAP(IAP_ERAS_DAT0,0,0,0); DO_IAP(IAP_PGRO,DAT0_START_ADDR,save_buff,12); ReadBuf(read_buff,((char*)(DAT0_START_ADDR)),12); printf("%s\r\n",read_buff); while(1); } //---------------------------------FLASH写------------------------------------------------------ void DO_IAP( uint32_t id, uint32_t dst_addr, char* src_addr, uint32_t size) { __disable_irq(); // Call IAP Function ((void(*)(uint32_t,uint32_t,uint8_t*,uint32_t))IAP_ENTRY)( id,dst_addr,(uint8_t*)src_addr,size); __enable_irq(); } //---------------------------------FLASH读------------------------------------------------------ void ReadBuf(char* Readbuff,char* pBuffer1,uint16_t nSize) { uint16_t i; for(i=0;i<nSize;i++) { Readbuff[i] = *pBuffer1; pBuffer1++; } } 主函数部分代码非常简单,首先将数据写进FLASH,然后再读取FLASH里的数据存到一个变量中。 12.4 下载验证在代码编译成功之后,下载代码到 W7500EVB上,可以看到串口打印一串数据出来,如图12.4.1所示这就是我们写进FLASH中的数据。 图12.4.1 W7500EVB FLASH试验结果 |
|