查看: 7409  |  回复: 8
立创CAM检查上传Gerber看到的怎么和本机CAM看到的不同啊?
southsun
8
主题
30
回复
发表于2018-04-09 21:58:37 | 只看该作者
1# 电梯直达

刚才上传了一个按照立创要求的在Mech1里画切割,KeepOut里画禁止布线,我只好在Mech2里画尺寸,传上网看就成这样了:

 点击查看大图

立创把Mech2的尺寸都的转换到mech1里了。

这就隐含严重的风险哦。我mech2里的如果有圆是不是就有可能给钻孔了?

看样子立创把我KeepOut层当外形了。一旦KeepOut与Mech1不一样就造成歧义出问题哦。


 点击查看大图

吓我一身冷汗啊。

limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复
发表于2018-04-09 23:13:37   |  只看该作者
2#
最好的建议,是机械层以KEEPOUT层不要混用!不然出错的机率还真的很大
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
redleaves
4
主题
93
回复
发表于2018-04-10 00:17:28   |  只看该作者
3#
limeng 发表于2018-04-09 23:13:37  2# 最好的建议,是机械层以KEEPOUT层不要混用!不然出错的机率还真的很大

建议JLC在混用情况下以机械层1为准。Keepout要用来设置铺铜、电源平面和走线避让,但是与PCB外形(机械层1)不重合,不得不混用。

limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复
发表于2018-04-10 08:46:26   |  只看该作者
4#
redleaves 发表于2018-04-10 00:17:28  3# 建议JLC在混用情况下以机械层1为准。Keepout要用来设置铺铜、电源平面和走线避让,但是与PCB外形(机械层1)不重...
现实情况是99%客户以Keepout层为准
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
Lee
1
主题
122
回复
发表于2018-04-10 09:12:16   |  只看该作者
5#
limeng 发表于2018-04-10 08:46:26  4# 现实情况是99%客户以Keepout层为准
还是应该想办法引导走上正轨 / 让走上正轨的人觉得这是对的,AD17敢于做出正确的引导,把Keepout画线变得复杂无比,我觉得是件好事
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2018-04-10 10:14:54   |  只看该作者
6#
AD默认的光绘输出定义比较原始,直接使用PCB的层设置。。。楼主可在输出光绘文件后,在CAM350里面稍稍整理下,把同外形有关的层和钻孔层合并,双方就都不会有异议了。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
southsun
8
主题
30
回复
发表于2018-04-10 10:41:52   |  只看该作者
7#
还好有钻孔文件挡驾大部分开孔,我都尽量避免异性孔了。立创既然决定机械1做切割就坚决贯彻吧,不然切割真是不敢想了。
let
9
主题
485
回复
发表于2018-04-10 12:46:47   |  只看该作者
8#

存在就是合理,,,,,,道理都知道,但是很多时候keepout做边缘可以防止覆铜走线超过板边作用,用用下,挺顺手好用,就这样搞了,一种线搞定,


规范的是2种线,机械层和keepout,怎么用怎么麻烦,,,,大家就不按照这样搞了,特别是普通板子的设计。

SMT从业员,需要可联系。
Wattle0Hua
6
主题
110
回复
发表于2018-04-11 00:39:23   |  只看该作者
9#

画图的时候Keepout和机械层1都用

出Gerber的时候不出Keepout