查看:
63383
回复: 144 |
参赛作品《J-LINK无线仿真器》
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-07 22:48:28
|
只看该作者
52#
电梯直达
不用罩子,实际测试,用IAR速度是慢了,用CoFlash下载速度到还可以接受,我尝试移动到4米远位置,还是可以正常下载,仿真
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-07 22:56:39
|
只看该作者
53#
视频还是有点朦胧,明天带一个充电宝进行试验,然后拍视频试试
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-07 23:12:16
|
只看该作者
54#
每天晚上都是工作回家,扒玩饭就开始整这作品,终于今天一切都OK后,立马拍了视频,但是视频到现在还没审核完!!!虽然画面蒙了,但是先占座,等白天偷空再补上
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2018-08-08 06:20:32
|
只看该作者
55#
支持楼主把第一版先搞完。蓝牙3.0 走的spp协议,4.0一般走BLE,这两个协议没法比,Spp的速度没什么限制,Spp也没有包长限制。还有一种考虑就是可以搞WiFi,这个速度也可以很快。
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-08 08:28:46
|
只看该作者
56#
淘宝有卖的吗?也想买来试试
|
|||
武汉鑫人达电子小郭
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-08 09:49:47
|
只看该作者
57#
我是做贴片SMT焊接加工的小郭,电话:13163302878(同微信)
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-08 11:56:50
|
只看该作者
58#
请大家留下邮箱,我会逐个发给大家资料,资料包括源码、PCB、原理图,代码编译环境是IAR,原理图是AD9画的
|
|||
蓝蓝的恋
1
主题
19
回复 |
发表于2018-08-08 15:17:24
|
只看该作者
59#
邮箱留下cucp_123@126.com,膜拜一下楼主。
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-08 22:18:41
|
只看该作者
60#
做个名单,每天记录下大家的邮箱,作品最后将会将源码资料发到你们邮箱
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2018-08-09 07:41:46
|
只看该作者
61#
leiyitan@qq.com 楼主可以私我,我可以送楼主一两个这种蓝牙模组,模块是qfn封装的
|
|||
不能纯数字
0
主题
2
回复 |
发表于2018-08-09 09:43:47
|
只看该作者
62#
sj13757790563@163.com,我想看一下资料,谢谢了。
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 11:06:31
|
只看该作者
63#
昨天晚上,把板子接到移动电源想测试,没想到板子就亮了10秒钟,然后就灭了,查了下,是移动电源的问题,移动电源检测输出电流,小于100mA就认为是充满电,然后自动断电。刚才改造USB转接口,加上两个100欧姆电阻,可以用了,今天争取拍一个清晰的视频
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 11:15:24
|
只看该作者
64#
我网上买吧,估计不贵
|
|||
大大西波
0
主题
2
回复 |
发表于2018-08-09 18:00:38
|
只看该作者
65#
楼主厉害,,都想自己做个了,可不可以给份资料,谢谢!gui_543465@163.com
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 20:14:15
|
只看该作者
66#
打脸了,把nRF24L01延迟降到最低,即CE=1时,延迟130us,实测2米之内可以正常下载仿真,2米外丢包大了,现在认为是跟板载天线有关
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 21:06:51
|
只看该作者
67#
9月1日后将少看着帖子,也得腾出时间陪陪孩子了 代码跟原理图已经整理成打包文件,作品解题后立刻发给大家:
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 21:07:55
|
只看该作者
68#
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 21:51:43
|
只看该作者
69#
洗澡出来,继续看手册“ 手册测试空旷环境下是100米,传输速率是250kbps,难道是我配置速率的问题?现在的配置速率是2Mbps,发送功率是0bdm,重发次数是3次,超过2米后丢包率大,问题出在哪里呢? |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 21:55:16
|
只看该作者
70#
查了下,网上总结如下: 我在网上看到如下解决办法,与各位分享一下, |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 22:08:15
|
只看该作者
71#
难道是2M速率问题,改天调试成250kbps试试?? |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 22:20:13
|
只看该作者
72#
估计是配置问题,周六再折腾折腾,下载的配置如下: |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-09 22:38:50
|
只看该作者
73#
实测了下,250kbps穿墙等都可以收到信号,但是估计增加延迟时间可以解决问题,明天晚上再试!!!!!!!
|
|||
再来一瓶
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-10 13:57:43
|
只看该作者
74#
楼主厉害,我也想做一个,资料可不可以发我一份,谢谢!songchengqiangu@sina.com
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-10 16:23:28
|
只看该作者
75#
收到,已经录入名单中,留邮箱的都会统一发给你们,这个开源事情我已经跟我们深圳云迪尔科技有限公司的曹总请示过,然后曹总说:“让大家留邮箱”
|
|||
q493481908
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-10 17:41:06
|
只看该作者
76#
楼主牛B,想学习下,好人一生平安!!!邮箱:493481908@qq.com |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-10 18:03:26
|
只看该作者
77#
已收录,随时发送,点错了就发得早 |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-10 18:07:33
|
只看该作者
78#
SPP协议时蓝牙串口协议,看到做大是115200波特率,除非可以加大波特率,还是有点慢
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-12 22:22:14
|
只看该作者
79#
将速率调整为250kbps,接收端用移动电源供电,防止到3米远位置(墙角),发射端再电脑旁,烧录一切正常,但是速度有点慢,配置有如下区别: 2M速率配置:自动重发间隔为500us; 250速率配置:自动冲啊间隔为1000us,接收延迟为130+200us; 因此速率慢是可以理解的,烧录后,使用IAR仿真,可以正常更改寄存器数据,且用IAR亦可以正常烧录,说明无线连接一切正常。 到时候给大家的版本都包含2种代码,一种是2Mpbs的,一种是250kbps的。 资料再次整理,加入250kbps方案,并增加驱动、官方DAP源码等:
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-15 09:12:38
|
只看该作者
80#
昨晚用手机登陆帖子,无意中发现刷新页面,贴子的查看数竟然变化了,不知道立创是怎么计算的,同一个IP竟然可以自己刷查看数!!!!这样帖子都可以无限自己刷查看量了,不火才怪;再反馈一个问题有时候帖子楼层错乱,不知道网站的工程师们是否已经解决?(我也做过网站项目)
|
|||
立创小星
【官方工作人员】
4
主题
1178
回复 |
发表于2018-08-15 15:54:56
|
只看该作者
81#
楼层错乱问题,已经修复哈!谢谢您的反馈。
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-20 16:57:36
|
只看该作者
82#
当前调试的2.4G芯片为亿百特的E01-ML01S,实际距离跟官网距离差距很大,跟他们技术沟通了下,觉得有必要采用E01-ML01SP2芯片,这两款模块最大的区别是E01-ML01SP2带有PA,有了这功率放大器,效果预测肯定是刚刚的,已经在路上了,等待中。 原来的模块示意图: 新买的模块效果图: 同样的板载PCB天线,但是多了PA芯片,而且也可以选择外置天线。 |
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2018-08-21 07:18:24
|
只看该作者
83#
增加PA效果不止好一点点
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 08:34:36
|
只看该作者
84#
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 08:35:09
|
只看该作者
85#
QQ邮箱的都已经发送到了,网易的拒收??
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 08:40:55
|
只看该作者
88#
刚想回复给没有发送成功的网友,再次看邮箱,成功啦!!资料已经发送到大家邮箱
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 08:49:38
|
只看该作者
89#
本次作品资料+官方参考资料均已经发送到各位的邮箱,请注意查收!也感谢各位对作品的支持
|
|||
超级志杰
0
主题
11
回复 |
发表于2018-08-21 08:50:52
|
只看该作者
90#
楼主,我也想要一份,532453464@qq.com 谢谢 |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 08:55:10
|
只看该作者
91#
明天货到,到时候试试效果。整晚了CMSIS-DAP后,我想整无线JLINK。SEGGER的源码搞不到,但是JLINK也是遵循USB协议,因此根据本次作品案例,我认为也是可以从USB协议上做文章,用LPC11UXX做一个无线USB不就解决问题了吗,如果用WIFI模块,速度估计会更好吧?
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 08:57:37
|
只看该作者
92#
已发送
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 09:00:00
|
只看该作者
93#
下线了,该工作了,中午再上线
|
|||
超级志杰
0
主题
11
回复 |
发表于2018-08-21 09:08:20
|
只看该作者
94#
谢谢,祝你比赛取得好成绩
|
|||
大大西波
0
主题
2
回复 |
发表于2018-08-21 10:40:07
|
只看该作者
95#
资料收到了,准备自己也弄几个玩玩,谢谢楼主了
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 13:08:40
|
只看该作者
96#
拿到优秀奖就满足了,拿回作品的成本费用,然后再继续捣鼓下一版本的作品
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 13:17:03
|
只看该作者
97#
看到那LLC电源那么火爆,这里我上传一些私藏多年的入门资料吧,毕竟自己也是从这些资料起步LLC。看看有人找到这层来下载不?找到算你们运气好 1.变压器磁芯,漆包线资料,绕制变压器必备资料: 说明:不懂磁芯参数结构或者AP计算,那么就更应该下载以2、3、4资料。 2.LLC计算步骤: 说明:LLC从2000到现在,历经这么多年的仿真,资料是很多的,但看这两份设计步骤资料你估计也知足了。 3.变压器设计AP法: 说明:做LLC,不懂得AP法,那么你怎么选择变压器磁芯骨架?所以这份文件你也得要下载。 4.PFC参考: 说明:PFC不用说了,但是好多新手都把他当做升压看待。 |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 13:53:07
|
只看该作者
98#
变压器设计手册,两本就够了,第一本: 说明:这本比较老,设计用的是磁芯结构,复杂但是比较全; 第二本: 说明:这本计算是根据AP值,非常好用; |
|||
Benbenboom
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-21 14:01:11
|
只看该作者
99#
楼主很强! 可以麻烦给我发一份资料嘛,1104862128@qq.com 谢谢
|
|||
吼吼哈嘿
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-21 18:52:32
|
只看该作者
100#
楼主可以给我也发一份吗?1075990693@qq.com 万分感谢!
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-21 22:02:23
|
只看该作者
101#
已经发送,注意查收!
|
|||
天天layout
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-22 05:06:32
|
只看该作者
102#
楼主厉害,可以学习一下吗?305689222@qq.com 万分感谢
|
|||
Hohai
0
主题
7
回复 |
发表于2018-08-22 06:58:26
|
只看该作者
103#
感谢楼主的努力,我的邮箱是1007430174@qq.com,希望楼主能发我一份,学习学习。
|
|