查看:
1560
|
回复:
0
|
光模块技术:如何测试光模块的性能?
|
etulink
61
主题
3
回复 |
发表于2018-06-22 17:14:54
|
只看该作者
1#
电梯直达
安装好光模块后,测试其性能是必不可少的步骤。当整个网络系统中的光器件是由一个供应商供应时,如果网络系统能够正常工作,那么就不需要对系统的子组件分别进行测试。但是,现在大部分网络系统中的子部件都来自不同的供应商,因此,测试光器件,尤其是各个光模块的兼容性和互操作性至关重要。那么如何测试光模块的兼容性呢?读完本文,我想你会找到答案。 我们知道,光模块是由发射器和接收器组成。当发射器通过光纤与接收器连接时,如果整个系统的误码率没有达到预期的效果,是发射器的问题还是接收器的问题?又或许是发射器和接收器都有问题。 事实上,光模块的发射器和接收器会相互影响,因此,光模块合格的标准是任何接收器都能接收到来自性能最差的发射器的光信号,任何发射器都能发射出能够被性能最差的接收器接收到的光信号。准确定义发射器或接收器的最差性能是一项复杂的工作,如果接收器需要接收到一定的功率才能达到系统的误码率的要求,那么,该功率就是发射器的最小发射功率;如果接收器只能承受一定的抖动容量,那么,该抖动容量就是发射器的最大抖动容限。测试光模块一般分为 4 个步骤(如下图),主要分为对发射器和接收器的测试。 发射器测试 测试时,需要注意发射器输出波形的波长和形状,以及接收器的抖动容限和带宽,测试发射器时,需要注意以下两点: 1、用来测试发射器的输入信号的质量必须足够好。此外,还必须通过抖动测量和眼图测量来确认电气测量的质量。眼图测量是检查发射器输出波形的常见方法,因为眼图包含了丰富的信息,能够反映出发射器的整体性能。 2、发射器的输出光信号必须用眼图测试、光调制振幅和消光比等光学质量指标来测量。 接收器测试 测试接收器时,同样需要注意以下两点: 3、与测试发射器不同的是,测试接收器时,光信号的质量必须足够差,因此,必须创造出一种代表最差信号的光压力眼图,这种最差的光信号必须通过抖动测量和光功率测试来进行校准。 4、最后,需要测试接收器的电子输出信号,这种测试主要有三个种类:眼图测试,这样能保证眼图的“眼睛”处于张开状态。眼图测试通常由误码率的深度实现抖动测试,测试不同类型的抖动抖动跟踪和容限,测试内部时钟恢复电路对抖动的跟踪情况。 总而言之,测试光模块是一项复杂的工作,但是也是保证其性能良好不可或缺的步骤。眼图测量作为一种广泛使用的测量方法,能有效测试光模块的发射器。而光纤模块的接收器测试则更加复杂一点,也需要更多的测试方法。今天易天光通信给大家分享就到此结束,谢谢! |
|