查看:
10388
回复: 6 |
推荐一款IrDA红外收发模组TFBS4711
|
|||
大自然的搬运工
8
主题
29
回复 |
发表于2017-04-15 10:39:05
|
只看该作者
1#
电梯直达
IrDA 红外通信收发模组,SIR,115.2kbit/s,2.4~5.5V
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-15 13:39:44
|
只看该作者
2#
好东西,改天试试,用来做光纤、光电隔离通信~
|
|||
大白马
3
主题
35
回复 |
发表于2017-04-16 21:57:47
|
只看该作者
3#
呵呵,看到这个器件,我就想起电影《绝世好bra》
擅长做上位机(USB通讯、网络通讯、无线控制、数据存储和展示),软件平台:VC++
|
|||
随心
5
主题
342
回复 |
发表于2017-04-17 10:01:17
|
只看该作者
4#
看来是位段友
狗富贵互相汪
|
|||
NoThing
2
主题
43
回复 |
发表于2017-05-02 16:22:30
|
只看该作者
5#
这个器件的接收频率是多少? 比如,遥控通常是38K |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-02 19:19:22
|
只看该作者
6#
最近正好关注到了这个芯片,大致看了下。TFBS4711这个是属于IrDA通信用途,他的调制方式一般是3/16 的固定脉冲(至少TFB4711是固定的,其他IrDA芯片不详), 它跟一般的红外遥控,如36~42KHz的红外载波不同。 也就是说,Uart TXD输出的串口波特率,不管是多少,调整端IrDA(TDO)的输出、输入是固定的, 另外,看PDF手册得知,TFBS4711支持的最大通信速率是115.2Kbps的半双工串口通信。
|
|||
新人报道
1
主题
1
回复 |
发表于2019-02-14 15:54:40
|
只看该作者
7#
是不是直接用一个MAX232将RS232转成TTL后再将TTL的TX与RX与TFBS4711的RX与TX连接后就可以通过TFBS4711发送数据了? |
|