查看:
2227
|
回复:
0
|
arduino学习笔记11 Arduino的串口输出(arduino学习笔记更新)
|
天南北斗
12
主题
5
回复 |
发表于2018-12-30 23:27:51
|
只看该作者
1#
电梯直达
arduino学习笔记11 Arduino的串口输出
在许多实际应用场合中我们会要求在Arduino和其它设备之间实现相互通信,而最常见通常也是最简单的办法就是使用串行通信。在串行通信中,两个设备之间一个接一个地来回发送数字脉冲,它们之间必须严格遵循相应的协议以保证通信的正确性。 在PC机上上最常见的串行通信协议是RS-232串行协议,而在各种微控制器(单片机)上采用的则是TTL串行协议。由于这两者的电平有很大的不同,因此在实现PC机和微控制器的通信时,必须进行相应的转换。完成RS-232电平和TTL电平之间的转换一般采用专用芯片,如MAX232等,但在 Arduino上是用相应的电平转换电路来完成的。 根据Arduino的原理图我们不难看出,ATmega的RX和TX引脚一方面直接接到了数字I/O端口的0号和1号管脚,另一方面又通过电平转换电路接到了串口的母头上。因此,当我们需要用Arduino与PC机通信时,可以用串口线将两者连接起来;当我们需要用 Arduino与微控制器(如另一块Arduino)通信时,则可以用数字I/O端口的0号和1号管脚。 串行通信的难点在于参数的设置,如波特率、数据位、停止位等,在Arduino语言可以使用Serial.begin()函数来简化这一任务。为了实现数据的发送,Arduino则提供了Serial.print()和Serial.println()两个函数,它们的区别在于后者会在请求发送的数 据后面加上换行符,以提高输出结果的可读性。 下面还是老样子,我自己给你们放压缩包文件 接着上次的arduino的学习资料我就不一一打字了第一个arduino学习笔记11 Arduino的串口输出.zip 第二个arduino学习笔记12 PWM(脉冲宽度调制).zip下载就可以,资料可能有不足之处,还希望指出来。 |
|