查看:
1733
|
回复:
0
|
一分钟了解下一代数据中心高速信号互联技术 PAM4
|
专说光通信
281
主题
5
回复 |
发表于2019-02-26 18:04:15
|
只看该作者
1#
电梯直达
什么是PAM4?PAM4 (4-Level Pulse Amplitude Modulation, 四电平脉冲幅度调制), 是PAM调制技术的一种,其采用4个不同的信号电平来进行信号传输,每个符号周期可以表示2个bit的逻辑信息(0,1,2,3), 也就是一个单位时间内是四个电平。 提到PAM4信号传输技术,就不得不提NRZ(Non-return-to-zero)信号传输技术, NRZ信号传输技术是传统的数字信号采用最多的,即采用高,低两种信号电平来表示要传输的数字逻辑信号的1/0信息,每个信号符号周期可以传输1bit的逻辑信息。 下图是典型的PAM4与NRZ的信号波形及眼图对比。 与NRZ相比, PAM4具有4种数字幅度电平,每个电平或符码都包含两个信息bit, 在相同的波特率下,吞吐量是NRZ的两倍。 为什么需要PAM4?网络时代的快速发展,带来了更高网络传输速率的需求。 一般提升光通信传输速率有三种方式: ? 提高调制速率 ? 增加WDM信道数目 ? 增加电平数目 1. PAM4技术可以有效提升带宽利用效率,同时PAM4采用高阶调制格式,就是一个有效的方式来降低光学器件的采用数量,降低对光学器件性能的要求以及在不同应用场合的性能,成本,功耗以及密度之间达到一个平衡。 2. 大数据和云计算的到来,流量的增长,迫切需要一个更复杂的调制方式,PAM4是更高效的调制技术。 3. 在新一代的200G/400G接口标准的制定过程中,普遍的诉求是每对差分线上的数据速率要提高到50Gbps以上。如果仍然采用NRZ技术,由于每个符号周期只有不到20ps, 对于收发芯片以及传输链路的时间裕量要求更加苛刻,所以PAM4技术的采用几乎成为了必然趋势 。 PAM4调制的实现基础一般实现PAM4调制的技术分为两类,分别是基于DSP的数字DAC实现方法或者是基于模拟的Combine方法。 主流的模拟方式是基于MSB+LSB Combiner来实现PAM4信号,有两路NRZ信号进行相加操作。 主流的数字方式是基于高速DAC的方式进行0/1/2/3电平的快速输出。 在此同时,PAM4与NRZ相比,在设计测试过程中其面临的挑战也不容忽视。 PAM4面临的挑战
在绝大多数PAM4的场景,系统不可能会有无误码运行的情况。IEEE802.3 规定了PAM4系统的FEC纠错前BER指标。 目前DSP方案的产品实际FEC纠错前BER<1E-7, 目前模拟方案的产品实际FEC纠错前BER<1E-6, 实际上,保证不出现大块误码的要求要优先于BER参数。 PAM4信号作为下一代数据中心中高速信号互连的热门信号传输技术,被广泛应用于200G/400G接口的电信号或光信号传输。对于以上挑战,易飞扬拥有业内一流的研发团队,已经攻克PAM4调制的信号完整性设计难题,易飞扬PAM4系列200G/400G产品包括200G QSFP56 SR4/AOC, 200G QSFP56 FR4, 400G QSFP56 DD SR8/AOC等。 易飞扬所有PAM4产品从解决方案上可以分成两类: 数字类PAM4产品 – DSP方案 DSP可以支持各种复杂高效率的调制方式。电口适配能力强,光电性能好。 模拟类PAM4产品–模拟CDR 模拟类PAM4产品–模拟CDR, 功耗低、成本低。 易飞扬(Gigalight)始终秉持创新理念,创新工艺,攻坚克难,在下一代数据中心产品的研发上投入了大量人力资源和物力资源,志在为下一代数据中心的发展提供行之有效的解决方案。更多信息请访问官网:http://www.gigalight.com/cn/ |
|