查看: 1941  |  回复: 0
从adxl362中读取的数据有时候正确,有时都是0x00,请问有哪些原因呢?
不悔0396
1
主题
0
回复
发表于2019-03-15 16:31:36 | 只看该作者
1# 电梯直达

我在使用adxl362传感器采集加速度值,现在遇到一个问题,就是从adxl362中读取数据时,读取的值都是0x00.。

具体信息如下:

   设计上VS是与VDD使用一个电压,同时这个电压与cpu的工作电压也一样,spi的clk是1Mhz,时序都完全符合要求

。工作电压是3.3V。

   不断测试,发现经常在读adxl362数据时读取的值是0x00.但如果长时间不上电,再上电大概率读取到正确的数据,

如果运行一段时间后,再下电、上电运行,这时读取adxl362数据的值都是0x00。

将电源和地短接一下,再初始化恢复正常。