查看: 1185  |  回复: 0
数据中心布线方案:数据中心怎样选择光纤布线?
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2019-05-31 18:26:33 | 只看该作者
1# 电梯直达

近几年来,数据中心的建设处于高速增长的阶段,目前很多企业已经通过各种信息与通信系统的建设,而拥有了大量的电子信息设施与大规模的信息网络构架。如何对它们进行更好地运用,发挥其最大的作用,使其可以更加方便快捷管理,成为了众多企业最为关心的问题。而光纤布线则是数据中心的一个关键所在,数据中心怎样选择光纤布线?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细介绍。


数据中心光纤布线有两种,一种是AOC有源光缆,另外一种是DAC高速线缆。下面我们就来一一介绍。


DAC高速线缆——机架内连接方案


先介绍几种DAC高速线缆。


1:100G QSFP28 DAC直连电缆


100G QSFP28电缆组件是高性能、性价比高的I/O解决方案。高速电缆组件满足和超过100千兆以太网,InfiniBand EDR。和温度要求的性能和可靠性。电缆符合SFF-8436。规范并提供使用QSFP端口的设备之间的连接。


2:100GE QSFP28 to 25G SFP28 DAC直连电缆


QSFP28 4x25SFP28电缆是高性能、成本效SFP28和QSFP28设备互连。混合电缆符合SFF-8402和设定触发器- 8665规范。它是提供一个低功耗、短达到互连应用。每条线都能以25Gb/s的速率传输数据,提供一个聚合速率为100gb/s。


3:25GE SFP28 DAC直连无源铜缆


SFP28无源电缆组件是连接25以太网高性能、成本有效的I/O解决方案。SFP28铜线允许硬件制造商实现高端口密度,可配置和利用率非常低的铸造和降低的电力预算。


4:56G QSFP+ DAC铜缆


QSFP+铜缆与SFF-8436兼容。它是提供一个低功耗、短距离达到及互连,。每条线都能传输高达14Gb/s的数据,提供一个聚合速率为40gb/s。


针对上述,那么DAC在数据中心的布线选择可以选择为如下:


机架内布线:1-5米


QSFP28无源DAC高速线缆包括QSFP28到QSFP28 DAC和QSFP28到4x SFP28 DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28 DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28 DAC无源高速线缆非常适合您。


AOC有源光缆 —— 机架间连接方案


AOC有源光缆的产品有200G QSFP-DD AOC100G QSFP AOCQSFP+ AOC、SFP28 AOC等等,每一种aoc的传输长度都不一样,所以我们在数据中心选择光纤布线的时候,一定要考虑实际的使用情况。


例如:对于在交换机之间使用多模光纤的100GbE布线,有两个选项。一种是使用最适合3-20米的QSFP28 AOC有源光缆。另一个选择是使用QSFP28 SR4光模块与12芯 

MTP OM3/OM4光纤跳线。QSFP28 SR4光模块与12芯OM4 MTP光纤跳线可支持100米的数据传输。


上述就是易飞扬通信为大家介绍的在数据中心选择光纤布线解决方案。


易飞扬提供有源光缆的长度定制服务,可以满足您多样化的需求。想了解更多详细信息,请访问易飞扬通信官网(https://www.gigalight.com/cn/)。