查看:
1530
|
回复:
0
|
过来人和你谈谈如何学STM32?
|
小小程序猿
1
主题
0
回复 |
发表于2019-07-04 15:55:44
|
只看该作者
1#
电梯直达
1.首先我们先看看与STM32相关的文档
我们假定大家已经对STM32的书籍或者文档有一定的理解。如不理解,请立即阅读STM32的文档,以获取最基本的知识点。 如果你手上拥有ST官方主推的STM32神舟系列的板子,那么光盘都会配好这些文档,STM32的学习与ARM9的学习有一个很大的区别。ARM9的学习 一般是需要购买书籍的。比如三星的S3C2440,官方的文档都是英文的,大部分工程师只能去看国内出版的书籍。英文好的同学,请不要以为 你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时 间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如果是一篇论文,建议看英文原版还是有好处的。 STM32处理器进入国内市场时候,ST官方(或者第三方)的推广工作做的非常好。翻译了大量的英文文档,迎合了国内的 很多工程师的思维。神舟系列的开发板就是迎合这种中国化,本土化,方便学习和使用;所以现在大部分STM32F103xxx的用户datasheet都有 中文版,例子也很齐全,因此可以不用去购买书籍,看电子档即可。 学习的时候,关注两个比较重要的文档:《STM32F103xxx参考手册》,《STM32固件库使用手册》。 该网址,是针对有充足的时间、精力的同学,建议去下载需要查阅的文档,以获取更多信息。 阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读——没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器 和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。 后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模块,就可以去阅读哪个模块。比如在使用AD的时候,就 需要去阅读第10章ADC。其他不举例。相信每个初学者都有自己的研究方向和判断。 阅读《STM32固件库使用手册》,主要是为了简化编程。STM32给我们提供了一个非常好的固件函数库,我们只要去调用 即可。当然,我们也可以不去碰这些固件库——传说使用它会使得代码效率变低,是有道理的。网络上也出现了很多网友自己写的代码,没有 使用带固件库函数。如何取舍,在于您的选择。 这里我主要强调的是,阅读《STM32固件库使用手册》的时候,前面几章也是必须阅读的。比如第一章文档和库规范中 的命名规则,编码规则,这些都是需要注意的。第二章是最关键的,希望大家熟读。第二章描述了固件库的架构,我们如何去使用固件库的步 骤等。有了第二章的基础,我们就可以借助固件库写出自己的代码了。第四章开始之后,就可以根据大家的需要来阅读。实际上,后续的章节 ,都是描述某个模块有什么什么函数,每个函数如何使用等。 关于后面的章节,建议对GPIO库函数、中断部分库函数、复位和时钟设置的库函数要比较熟悉,因为平时经常会用到 。 以上提到的这两个文档,已经足够您看的了,呵呵。希望您能从中获取大量的STM32基础知识。 2.设定一个不错的两周入门计划 (1)这里所谓的“入门”,指的是能理解并掌握一些常用的STM32外设,真正想掌握一款处理器,两周根本说明不了什么问题。只能说,你已 经有所了解了。但是,这对我们初学者来说已经足够了。 (2)这里所谓的“两周”,根据每个人的时间安排不同而不同。 如果您每天有充足的时间学习,那么可以规定自己尽快地能独立地进行简单的STM32开发。 如果您每天只有业余时间来学习STM32,建议根据您的具体情况安排时间。毕竟计划时间如果安排太紧,反而收不到良好的效果 ,只能进入恶性循环,这是我们要避免的。 但是建议,不管您有无充足的时间,都必须给自己做一个计划!! 我这里列出一个思路,仅供参考。 步骤一,安装完STM32学习的软件,比如J-Link、KeilforARM(MDK)、ISP(如果需要从串口下载的话)。这些软件安装的详细步骤,可以 参考我们推出的相应教程进行。 步骤二,挑选部分例程的HEX,比如LED灯的例程HEX文件,下载到芯达STM32开发板中,观察两个LED灯的闪烁情况。这部分的操作,可以参考 我们推出的相应的教程进行。 实际上,以上两个步骤,是为了熟悉要使用的工具软件而已。属于找感觉的阶段。其实我们还没开始STM32的学习呢! 步骤三,准备几个常用的文档,比如《STM32的用户手册》,《STM32固件库使用手册》等文档。用于平时查阅。这些文档,在光盘中的芯片手 册目录中均可找到。 步骤四,开始查看例程的编写,看看例程是如何写的,自己可否修改下例程,达到自己想要的效果呢?芯达STM32开发板的光盘中为大家提供 了丰富的例程代码,可以参考。您一定可以修改出更精彩的例程! 步骤五,Ucos-II的移植,是否需要试一下? 恭喜你,至此,你已经可以自如进行独立的开发了。最后一步,给自己一个目标(项目),把它实现出来! 再次强调,以上只是一个学习STM32的思路,供大家参考。下面列出了前面关键的步骤,希望大家能尽快入门。后续的每个模块 的编程,请参考神舟I号(103RBT),神舟II号(103vct),神舟III号(103zet),神舟IV号(103vct)中任何一款的入门手册,官方网址 armjishu.com上有下载的,大家可以参考参考。 第1步:熟悉调试软件 对初学者来说,我们至少需要安装两个软件:J-Link驱动软件、MDK(就是原来的Keil)软件。这两个软件在安装软件的过程可以查 看神舟开发板用户手册,这里不再重复,大家可以参考我们推出的教程《如何安装J-Link驱动软件》以及《如何安装MDK(Keil)软件》。如何 验证自己已经熟悉调试软件的操作了呢?很简单,神舟STM32开发板光盘里附带了很多HEX格式的文件,可以选择一些HEX文件,来观察运行结 果。比如LED灯的例程HEX文件,下载到神舟STM32开发板中,观察两个LED灯的闪烁情况。灯在闪烁,就说明你刚才的操作已经把HEX文件烧写 到闪存中了。 该步骤要达到的目标:熟悉调试软件,如烧写HEX出现问题,可简单判别问题所在,并独立解决。 第2步:GPIO编程 这是第一次接触固件库的编程,一定要硬着头皮去了解固件库。建议大家尽量去用固件库。而不是避开固件库自己写代码— —这样只能在学习中才会发生。实际的项目中,代码成百上千个,如何一个一个自己写?调用固件库中的函数来完成,才是王者之道。 GPIO本身的编程实际上很简单: 1、设置GPIO口的引脚为输入或者输出模式。我们在进行点灯代码的时候,一般设置为推挽输出模式。 2、操作寄存器,往寄存器里置1或者清零操作——这个步骤,固件库已经提供了专门的GPIO_SetBits函数和GPIO_ResetBits函数,我们只要去 调用即可实现对IO口的置1和清零。 3、实现多种花样的LED闪动,使得自己熟悉GPIO的编程过程。 该步骤要达到的目标:熟悉调试软件,如烧写HEX出现问题,可简单判别问题所在,并独立解决。 第3步:开始全新的STM32深入研究 经过以上调试软件的熟悉和GPIO口的编程调试后,相信您已经对STM32有一定的了解。至少知道如何利用STM32的固件库去写一 个代码。OK,下面我们将开始全新的STM32深入研究。在这个阶段,将要接触到串口编程、TFT液晶屏驱动编程、定时器编程、串行外设接口 SPI编程、存储器编程、SD卡与文件系统移植、USB读写、UCOS移植等,有精力还可以研究其他外设。 STM32推荐的视频学习:(stm32串口应用) http://www.makeru.com.cn/live/detail/1290.html?s=60220 http://www.makeru.com.cn/live/1392_1164.html?s=60220 (stm32电机驱动) http://www.makeru.com.cn/live/1392_1218.html?s=60220 (定时器) http://www.makeru.com.cn/live/1392_1199.html?s=60220 (DMA专题讲解) http://www.makeru.com.cn/live/1392_1048.html?s=60220 http://www.makeru.com.cn/live/1392_1020.html?s=60220 ( ADC读取光照传感器) http://www.makeru.com.cn/live/1392_1004.html?s=60220 一小时彻底掌握STM32中断 http://www.makeru.com.cn/live/3523_1666.html?s=60220 (STM32中断系统) http://www.makeru.com.cn/live/1392_1124.html?s=60220 (时钟系统) http://www.makeru.com.cn/live/1392_1082.html?s=60220 (stm32 实战之温湿度采集) http://www.makeru.com.cn/live/detail/1476.html?s=60220 (零基础电子产品设计) http://www.makeru.com.cn/live/3727_1388.html?s=60220 希望可以帮到大家的学习哦 |
|