查看: 2681  |  回复: 1
(新品)九九物联 AFM201T-EVB 上手指南
九九物联SZ
13
主题
15
回复
发表于2019-07-15 13:14:13 | 只看该作者
1# 电梯直达

AFM201T-EVB USER GUIDE

AFM201T-EVB上手指南

 

简述

九九物联根据市场需求推出WiFi+BLE产品,为了解决配网兼容性的痛点,采用标准的蓝牙配网,为了解决本地控制的通畅性,可切换为标准的蓝牙协议GATT实现profile配置。

AFM201T-EVB作为模块的辅助衍生产品,支持模组的全引脚引出,通用的Micro USB接口提供5V电压输出,用户可以通过USB转TTL进行固件更新,可以监控模组的debug打印信息。

材料准备

硬件:

A. Micro USB供电线一根;

B. 杜邦线三根

C. USBTTL串口工具一个

D. 跳线帽或者镊子一个

软件:

A. PC上使用串口调试工具(推荐使用SecureCRT

B. 模组固件升级软件“AmebaZII_PGTool_v1.0.1.exe”

C. CH340G驱动安装

AFM201T-EVB板子功能

 

固件更新

硬件接线:使用Micro USB供电线连接PC端,安装好CH340G的驱动。

软件配置:打开软件AmebaZII_PGTool_v1.0.1.exe”,配置如下:

固件名称为flash_is_99M201SUR1N.190627.A

 


烧录硬件操作:在以上硬件配置1-3步后—>用跳线帽把“下载选择端和VCC3.3短接”->按下复位键 —> 点击“Download”。

 

烧录完成版本版本确认:打开SecureCRT,按下AFM201T-EVB的复位按钮,串口助手会打印出软件版本信息。如下图:

 


指令操作指示

硬件连接:AFM201T-EVB板子的指令集交互UART为:UART0_TX  \ UART0_RX,连接“USB转TTL串口工具”到PC端,波特率默认为115200,数据位8,校验None,停止位1,无流控。

 

MCU(现PC端串口助手模拟)通过UART连接AFM201T-EVB,使用AT 指令对AFM201T-EVB进行控制、网络查询、数据传输。

 

PC上使用串口调试助手(推荐使用SecureCRT)打开对应串口,默认设置如下

 


 

按下板子“复位按钮”,可在SecureCRT上看到字符串“AT COMMAND READY”,打开SecureCRT的Command Window输入指令。

 



更多九九物联相关资料可以关注我们官方微信与QQ群,即时和我们的工程师联系!

         




AAMATIC
0
主题
1
回复
发表于2020-03-15 11:18:34   |  只看该作者
2#
为什么我的回复的是这个