查看: 30191
回复: 107
航顺芯片完全Pin To Pin兼容国外友商32F103x和32F03x系列

主题

回复
发表于2020-04-10 09:44:32   |  只看该作者
55# 电梯直达
有血氧仪方案,需要私聊

主题

回复
发表于2020-04-14 09:22:20   |  只看该作者
56#
有血氧仪方案,需要私聊

主题

回复
发表于2020-04-14 11:09:23   |  只看该作者
57#
请问HK的103有DAC吗? 血氧仪有用到这个,如何解决。

主题

回复
发表于2020-04-15 14:23:07   |  只看该作者
58#
发表于2020-04-14 11:09:23  57# 请问HK的103有DAC吗?血氧仪有用到这个,如何解决。
HK32F103 没带DAC

主题

回复
发表于2020-04-16 12:41:15   |  只看该作者
59#
学习

主题

回复
发表于2020-04-17 11:38:26   |  只看该作者
60#
发表于2020-04-16 12:41:15  59# 学习

主题

回复
发表于2020-04-18 14:39:03   |  只看该作者
61#
有血氧仪PCBA方案出,欢迎来撩。

主题

回复
发表于2020-04-22 10:26:26   |  只看该作者
62#
发表于2020-03-06 17:54:33  25# 发你们芯片资料过来看看
 

主题

回复
发表于2020-05-14 15:11:32   |  只看该作者
63#

盛芯微血氧仪MCU

:SYD8810--全球极高性价

比低功耗芯片!黄女士:13925268772


  

主题

回复
发表于2020-05-14 15:13:33   |  只看该作者
64#
发表于2020-03-23 10:46:35  41# 持续关注,

盛芯微血氧仪MCU

:SYD8810--全球极高性价

比低功耗芯片!


 

  

主题

回复
发表于2020-05-14 15:15:03   |  只看该作者
65#
发表于2020-03-25 14:40:48  44# 必须的。

盛芯微血氧仪MCU


:SYD8810--全球极高性价


比低功耗芯片!

  

主题

回复
发表于2020-05-14 15:15:46   |  只看该作者
66#
发表于2020-03-02 18:35:12  19# 替代STM8S003的那款HK32F030M看上去不错,很有吸引力。能送几个样不?

盛芯微血氧仪MCU


:SYD8810--全球极高性价


比低功耗芯片!

  

主题

回复
发表于2020-07-02 12:34:52   |  只看该作者
67#

好 好  好!!! 直接粗暴替代030 103



主题

回复
发表于2020-07-02 12:47:00   |  只看该作者
68#
发表于2020-05-14 15:15:46  66# 盛芯微血氧仪MCU:SYD8810--全球极高性价比低功耗芯片!
楼上的盛芯微蓝牙5芯片都出来了啊。

主题

回复
发表于2020-07-10 10:05:50   |  只看该作者
69#
感谢各位的关注

主题

回复
发表于2020-07-15 10:16:52   |  只看该作者
70#
HK32F030M 系列

主题

回复
发表于2020-07-24 15:45:52   |  只看该作者
71#

主题

回复
发表于2020-07-31 13:38:53   |  只看该作者
72#
航顺邀您参加,2020第15届(深圳)电机驱动与控制技术研讨会   

主题

回复
发表于2020-08-01 14:34:05   |  只看该作者
73#
大家都来报名做航顺芯片HK32MCU的大生态1000位工程师发烧友 互帮互助  各位能商用的方案也用我们大平台去做各位发烧友的业务员

主题

回复
发表于2020-08-02 12:16:52   |  只看该作者
74#
方案之家有HK32F030M开发板,有完整的开发包例程提供

主题

回复
发表于2020-08-02 12:52:05   |  只看该作者
75#
 

主题

回复
发表于2020-08-02 12:53:15   |  只看该作者
76#
 

主题

回复
发表于2020-08-05 17:49:17   |  只看该作者
77#

主题

回复
发表于2020-08-14 16:08:17   |  只看该作者
78#

主题

回复
发表于2020-08-19 15:09:08   |  只看该作者
79#
发表于2020-03-07 17:00:48  26# HK32F0301M系列预发布,工作频率最高支持:48M,16KFlash,tssop20PIN最高支持18个IO。芯片...
你好,HK32F0301M,这个片子,什么时候可以在商城上架销售呀?

主题

回复
发表于2020-08-22 17:09:47   |  只看该作者
80#

主题

回复
发表于2020-08-28 10:19:07   |  只看该作者
81#
 

主题

回复
发表于2020-08-28 10:20:28   |  只看该作者
82#
发表于2020-08-19 15:09:08  79# 你好,HK32F0301M,这个片子,什么时候可以在商城上架销售呀?
这颗暂时还不会在商城销售

主题

回复
发表于2020-09-02 10:35:42   |  只看该作者
83#

 

抓紧哦,欢迎各位莅临哦。。。


主题

回复
发表于2020-09-03 09:35:42   |  只看该作者
84#

各位需要了解航顺BLE蓝牙芯片应用的朋友们,9月3号下午2点可以进入微信群:创易栈直播☞航顺技术交流群

观看直播并提问就有机会可以免费获得航顺芯片的开发板!


主题

回复
发表于2020-09-11 08:48:13   |  只看该作者
85#

正准备试下HK32F030M,请教几个问题。

1. “友商”指的是STM对吧?

2. HK32F030M与STM的哪个型号全兼容?

3. 与8位机STM8S003只能算是在GPIO引脚上兼容,对吧?

4. 现在STM32机的初始化程序都可用“STM32CubeMX”工具生成,那么HK32F030M应该也能用对吧?用的话应设置为STM的哪个具体型号?

 ← 这第4点非常重要,不知道的话,即使找遍HK32F030M的数据手册,有些寄存器 (比如SYSCFG) 还是不知道怎么设置的。


主题

回复
发表于2020-09-11 09:08:11   |  只看该作者
86#

还有想确认一点:对“VCAP”引脚不知应该如何处理。

数据手册里说“...Floating”,意为无连接,悬空即可?但STM32芯片里的VCAP要求对地并2.2uF电容。


主题

回复
发表于2020-09-11 09:13:39   |  只看该作者
87#

这个论坛居然不让连着写“N”和“C”,说算是辱骂词汇不让发布。

看来今后外国芯片的Datasheet里若有这个“不连接”词汇一律封杀掉算了!

英文硬件手册里这个缩写实在太普遍,到处可见,大概只有心理阴暗的人才会把它揣摩成辱骂词汇。


主题

回复
发表于2020-09-24 14:48:32   |  只看该作者
88#
HK32F103  100PIN的 全系列已经研发出来。

主题

回复
发表于2020-10-10 14:28:33   |  只看该作者
89#
103RC VE 有出

主题

回复
发表于2020-10-11 11:21:59   |  只看该作者
90#
HK32F103RCT6  HK32F103VE  新芯片推出。

主题

回复
发表于2020-10-15 08:51:18   |  只看该作者
91#

主题

回复
发表于2020-10-15 11:17:14   |  只看该作者
92#

DAC: 这项功能内部是通过集成的电阻串和反向的放大器实现 ,这个精度受内置电阻精度的影响吧



主题

回复
发表于2020-10-18 09:04:21   |  只看该作者
93#
发表于2020-10-15 11:17:14  92# DAC:这项功能内部是通过集成的电阻串和反向的放大器实现,这个精度受内置电阻精度的影响吧
这个可以加个Q 聊下不

主题

回复
发表于2020-10-20 09:53:07   |  只看该作者
94#
你好,我们原来用的是STM32F030CCT6和STM32F070CBT6,对应你家的型号是?如何索样测试?

主题

回复
发表于2020-10-20 14:30:17   |  只看该作者
95#
发表于2020-10-20 09:53:07  94# 你好,我们原来用的是STM32F030CCT6和STM32F070CBT6,对应你家的型号是?如何索样测试?
加我QQ

主题

回复
发表于2020-11-01 10:02:55   |  只看该作者
96#
航顺芯片技术研发有限公司最新研发的L新超低功耗芯片HK32L08xRBT6&CBT6上市啦,欢迎各用户申购。

主题

回复
发表于2020-11-01 22:35:22   |  只看该作者
97#
国家发改委及中航集团领导一行莅临航顺芯片公司考察指导。

主题

回复
发表于2020-11-14 13:40:23   |  只看该作者
98#
HK32F030xx 需要提前预定。谢谢!

主题

回复
发表于2020-11-17 08:58:31   |  只看该作者
99#
热烈庆祝中航联创与航顺技术有限公司签约!

主题

回复
发表于2020-11-20 18:57:29   |  只看该作者
100#
为了航顺芯片MCU/SOC大生态更好的贴近市场贴近用户的建立,特为粉丝们预告,年底之前我们准备发展100位航顺忠实粉丝,每次航顺设计出开发板就给你们测试、找BUG、提意见、共同探讨使用心得,2021年航顺会争取发展到1000位粉丝,航顺会在第一时间出的新品全部免费提供样品并赠送开发板以及配套的开发工具,并且会为粉丝颁发航顺芯片粉丝证,还会组建一个航顺芯片粉丝群,供所有粉丝在群里交流探讨、享受航顺公司送出的一些福利,同时如果粉丝们有很好的方案创意以及能商用方案,航顺芯片原厂负责开拓市场对接商务让粉丝创意和商用方案以及产品定义发扬光大并且会根据销量给予高额提成报酬,待航顺芯片强大到雄霸一方时你们也肯定会感觉得很荣幸和骄傲,航顺芯片期待粉丝们的加入!

主题

回复
发表于2020-11-24 21:11:24   |  只看该作者
101#

中国电子报》由中华人民共和国工业和信息化部主管,中国电子报社主办,隶属于中国电子信息产业发展研究院(CCID),是具有机关报职能的电子信息产业行业报。航顺公司的芯片凭借HK32F030C8T6荣获中国电子报优秀电子产品奖,体现了航顺公司的研发实力和市场的认可,也体现了航顺芯片被相关部门的认可。被中国电子报评选为2020年度六大MCU优秀产品推荐给各级政府采用。

2020最大的黑天鹅事件就是新冠病毒大爆发,全球上感染人数超6百万,在这个病毒大肆侵害人类时,“美国优先”这个政治病毒也发作了,美国对中国发起了科技战,对中国芯片采取疯狂的禁售策略。虽然通用MCU受美国禁售事件影响较少,但是未雨绸缪,航顺芯片早几年巨资投入研发国产32位MCU,替代进口MCU.

机会总是留给有准备的人,去年末在公司董事长的指导下大力备货生产HK32F030芯片,谁知这个黑天鹅事件爆发了,因为疫情市场需求大量的32位MCU用在额温枪,血氧仪及呼吸机上。而航顺的32位MCU HK32F030C8T6可以软硬件兼容国外友商的芯片,而且性能稳定. 加上充足的货源,航顺芯片在疫情期间月出货量达2000万枚以上,甚至出现客户先付款预定芯片的情况,航顺公司名声大振。这一切来自航顺的技术积累和公司领导的前瞻性。 航顺虽然取得了不错的成绩,但是我们仍然不断进取开发各种不同的通用或专用MCU满足各行各业应用,前期我们推出的通用HK32F103家族、HK32F030家族,目前上市不久的低于1元*币的HK32F030M家族,近期上市基于5G物联网光模块的HK32ALG31家族,还有超低功耗HK32L家族等。随着我们航顺丰富产品的不断推出,相信不远将来航顺必定成为国产MCU的标杆!


主题

回复
发表于2020-11-25 23:45:43   |  只看该作者
102#

航顺第五大家族--超低功耗BLE SOC芯片HK32W030XX

主要性能;

M0  内核,最高64M 主频,

512K FLASH   32K SRAM

最大发射功率4db

最大发射电流4.8mA 接收电流2.8mA

完全兼容蓝牙4.2协议标准

内部集成BALUN    串口,定时器, SPI ,IIC 等


主题

回复
发表于2020-12-02 20:13:00   |  只看该作者
103#

有兼容STM32103C8T6的货吗,要完全兼容,直接替换的,参数完全一致的



主题

回复
发表于2020-12-03 15:54:44   |  只看该作者
104#
发表于2020-12-02 20:13:00  103# 有兼容STM32103C8T6的货吗,要完全兼容,直接替换的,参数完全一致的
有,请加我Q