查看:
2072
|
回复:
1
|
灵动微Cortex-M3内核GPIO口介绍
|
英尚微电子
72
主题
544
回复 |
发表于2019-12-27 17:26:09
|
只看该作者
1#
电梯直达
GPIO口都是接在APB总线上的,而且M3具有两个AHB到APB桥,GPIO则直接接在AHB矩阵上,这样可以减少CPU和DMA控制器之间的竞争冲入,获得比较高的性能。APB总线桥配置为写缓冲区,使得CPU或DMA控制器可直接操作APB外设,而无需等待总线写操作完成。 M3数字I/O功能: 高速GPIO口,其寄存器被移到外设AHB总线,可以字节,半字和字寻址。 位电平置位和清零寄存器允许单指令置位和清零一个端口的任意位。 所有GPIO口寄存器支持M3位带操作。 整个端口值可以用一条指令写入。 GPIO口寄存器可由GPDMA控制器进行访问,可以进行DMA数据操作,使之与DMA请求同步。 单个I/O口方向可以控制。 所有I/O口在复位后默认作为上拉输入。(Why?因为微控制器连接了很多设备,如果复位后作为输出,则由于控制器电平状态不定,可能会导致外围设备产生动作,从而产生不利影响,故复位后一半都作为输入状态。) M3可产生中断的数字端口: PORT0和PORT2端口的每个引脚都可以提供中断功能; 每个端口上的中断可被编程为上升沿、下降沿或边沿产生中断; 边沿检测是异步的,因此可以在没有时钟的情况下(例如掉电模式)操作。使用这种特性,就无需电平触发中断; 可掉电唤醒; 寄存器为软件提供挂起的上升沿中断、挂起的下降沿中断和整个挂起的GPIO中断; GPIO0和GPIO2中断与外部中断3事件共用相同的NVIC通道。 关于灵动微 灵动微电子成立于2011年,是本土领先的通用32位单片机产品及解决方案供应商。公司基于Arm Cortex-M系列内核开发的MM32 MCU产品拥有F/L/SPIN/W/P五大系列,200多个型号产品,累计交付近亿颗,MM32 MCU被广泛应用于汽车电子、工业、电机、家电、医疗、消费玩具、手机平板周边、显示及交互等领域,每年都提供数千万件配备了灵动微电子MM32MCU的优秀产品交付到客户手中。 MM 32MCU市场应用方案 ·车用电子 ·工业及电机 ·家电及医疗 ·消费及玩具 ·手机平板及周边 ·显示及人机界面 www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
|
英尚微电子
72
主题
544
回复 |
发表于2019-12-30 15:34:49
|
只看该作者
2#
灵动微电子成立于2011年,是本土领先的通用32位单片机产品及解决方案供应商。公司基于Arm Cortex-M系列内核开发的MM32 MCU产品拥有F/L/SPIN/W/P五大系列,200多个型号产品,累计交付近亿颗,MM32 MCU被广泛应用于汽车电子、工业、电机、家电、医疗、消费玩具、手机平板周边、显示及交互等领域,每年都提供数千万件配备了灵动微电子MM32MCU的优秀产品交付到客户手中。我司代理不同性能系列的32位MCU产品
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
|
|