查看:
19427
回复: 13 |
Kicad的PCB原点坐标如何更改
|
|||
帮忙推荐MCU
8
主题
31
回复 |
发表于2020-01-07 09:22:30
|
只看该作者
1#
电梯直达
各位在用kicad的时候,PCB中的坐标原点如何重新定位,类似AD中的原点定位。 在kicad菜单中的原点定位指示放置了个原点标,但是坐标(0,0)点还是在原始位置,而且是在画布框的外部左上角。 给画PCB的边框,元件定位造成 不便。有什么方法可以更改? |
|||
帮忙推荐MCU
8
主题
31
回复 |
发表于2020-01-08 12:27:47
|
只看该作者
2#
用KICAD的朋友,你们是如何设置的?请分享一下,谢谢
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2020-01-12 11:05:40
|
只看该作者
3#
按空格,设定相对坐标
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
帮忙推荐MCU
8
主题
31
回复 |
发表于2020-01-13 09:45:37
|
只看该作者
4#
非常感谢!
|
|||
tigeraisa
0
主题
1
回复 |
发表于2020-01-15 13:21:49
|
只看该作者
5#
请教您一下,按空格设置相对坐标具体怎么操作?
|
|||
帮忙推荐MCU
8
主题
31
回复 |
发表于2020-01-16 09:05:33
|
只看该作者
6#
就是光标移动到你想要设置00的位置,然后按下空格键,就变成(dx:0.00, dy:0.00 dist:0.00)然后根据这个参考电,移动你的元件偏移量。 这个不是绝对的(0,0)点重新定义。和AD里面的还是有差别的,但还是方便一些了。 |
|||
风满楼歌
0
主题
1
回复 |
发表于2020-02-07 18:17:49
|
只看该作者
7#
你好。请教一个问题。请问如何 用Kicad加载别人做好的文件?加载那个文件?谢谢
|
|||
最爱逗妇乳
2
主题
2
回复 |
发表于2020-03-04 11:26:40
|
只看该作者
8#
移动元件偏移量不能输入吗?比如输入dx 5 dy6,只能靠眼睛看下面么。。。
|
|||
伟仔2056
0
主题
2
回复 |
发表于2020-03-19 21:13:44
|
只看该作者
9#
如果是导入其它软件的PCB,需要先在原来的软件另存为P-CAD 2000 ASC II 文件,现后在KICAD中导入。
|
|||
伟仔2056
0
主题
2
回复 |
发表于2020-03-20 11:07:17
|
只看该作者
10#
另外关于座标定位问题,可以先放置网格原点,或按空格定义原点,现后放置一个元件或过孔,选 中它,现后按ctrl+R 设定移动尺寸,或按ctrl+M偏移尺寸,这样操用基本上可以精确移动到你需要的点上。
|
|||
billy2005
0
主题
2
回复 |
发表于2020-04-26 15:00:03
|
只看该作者
11#
你好,请问按圆放置元件是怎样操作的?是用极坐标嘛,这个怎样设置?
|
|||
orta
0
主题
1
回复 |
发表于2020-10-13 16:31:21
|
只看该作者
12#
请问楼主怎么解决的?我按空格没反应啊。。。 我把GRID原点设置在150,100位置,设置后,光标放在原点处时下方的XY显示 仍然按照原点移动前的相对位置进行提示,想问怎么才能将新原点显示为0,0呢 |
|||
obit
0
主题
1
回复 |
发表于2020-11-01 19:36:23
|
只看该作者
13#
5.99 版 右下角 “放置钻孔文件和封装位置文件的原点”,然后首选项里的“原点和轴”选“钻孔/放置原点”
|
|||
pingpinggu
0
主题
1
回复 |
发表于2021-12-18 21:21:32
|
只看该作者
14#
|
|