查看:
3887
|
回复:
1
|
数字BT656/BT601/RGB888转AV方案(TV Encoder)
|
keang
3
主题
0
回复 |
发表于2020-01-09 11:40:47
|
只看该作者
1#
电梯直达
MS7024是一款TV Encoder芯片,可以将720X576,720X480(逐行或者隔行信号均可)分辨率的Digital信号编码成AV或者SV信号输出。 MS7024是内部直通的,不会对输入进来的信号分辨率作任何放大或者缩小,例如输入信号是720X576 (P或者I),输出信号只会是分辨率为720X576的PAL制式的信号。 MS7024内部有三路DAC,可以同时输出一路CVBS信号和一路AV信号,或者同时输出3路CVBS信号。 MS7024有一个I2C接口,供外部控制设备对芯片进行相应的功能设置。 MS7024有HPD(热插拔检测)功能,可以监测有无有效的接收源以便进行相关的功耗控制。 ———————————————— MS7204当前可以配套一些没有AV或者SV输出接口的视频数字信号处理设备,这类数字信号处理设备一般着重于对数字信号的运算分析等操作,他并没有配套AV或者SV的输出接口。假如后端这时候只能接收前面给出的AV信号的话,就需要在数字信号处理设备和后端之间加一个AV编码器。MS7024可以接收前端过来的Digital信号,然后将Digital信号编码成AV信号输出到接收系统。 ———————————————— ———————————————— 专注于音视频技术
|
zjliang
0
主题
1
回复 |
发表于2020-10-23 21:18:42
|
只看该作者
2#
现在正好用这样的应用场景,如何拿样测试?
|
|