查看: 1260  |  回复: 0
如何辨别延时玻璃保险管的好坏
元器件小白
55
主题
0
回复
发表于2020-05-29 15:06:47 | 只看该作者
1# 电梯直达

  延时保险丝和普通保险丝的区别

  延时保险丝用在有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,称它为脉冲电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中就要用到延时保险丝,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。

  延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。

  1、普通保险管:只要是被保护电路出现过流,而不论这个过流是浪涌电流还是短路电流,保险线管都将瞬间熔断,切断电路。

2、延时保险管:当电路出线过流时,延时保险管具备判别过流能量大小的能力,即自动判别是浪涌电流还是连续的短路故障电流。对于瞬时脉冲大峰值电流可以吸收能量从而不熔断;对于长时间的短路等故障电流,可以迅疾做出反应熔断保险丝切断电路。综上所述,如果把普通保险管装入电视机代替延时保险管,那么当电视开机时的浪涌电流将会使得普通保险管立即熔断,从而造成电视机不能使用。

  保险丝好坏判断

  保险用万用表电阻档测一下:1欧以下都是好的,如果在几十欧以上的话就可以判断为坏的。还有一种是在家里没表的情况下可用下列方法但要注意安全:用电笔放在插座火线上检测是否有电,然后将保险一端放在电笔手按得一端,另一端用手接触;如果保险是好的话这时电笔应亮。

  保险丝:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

  保险丝通常是可以胡洛不计的,有一定的电阻只是很小很小,欧姆档量不出来。是标准保险丝用万用表(二极管档)测量通断就行了,通当然是没坏。但是有一些冒牌货需要用专用设备测量了,比如说用微电阻表测量一下电阻、熔断极限和它的标示电流熔断极限是否一致才可以判别出来是好是坏的。

  1、可以测量电源适配器输出端是否有电压。就可以判断是否烧毁。

  2、直接连接电脑如果有电源,能够启动电脑,就是完好的。https://www.ickey.cn/