查看: 905  |  回复: 0
5G网络给直播带来哪些不一样的感受?
hycsystem
13
主题
0
回复
发表于2020-06-23 11:57:03 | 只看该作者
1# 电梯直达

进入2020年,5G的身影频繁出现在我们生活中,抗击疫情中5G直播让全民共同见证火神山建设的神速,5G+远程会诊系统、5G远程医疗小推车、5G防疫机器人、5G+热成像技术等5G技术广泛应用;“5G+云网” 360度全景呈现珠穆朗玛峰实时景观;5G直播阿里日全食实况...... 5G+直播正一步步进入我们的手机屏幕。


5G是什么?

简单说,5G就是第五代通信技术,波长为毫米级,具有高速率、大带宽、低时延三大特性。通俗点讲就是速度快、不拖延、挤不爆。

 

 


速度快

使用5G技术直播,相对4G而言,5G用户上行平均速率可达4G的十倍至百倍以上,现场每一帧直播画面都能实时传递,就算你足不出户也可以实时感受到现场的盛况。

 


不拖延

直播使用5G技术,网络延迟大约是1毫秒时间,5G的毫秒级低时延让人们几乎感受不到网络延迟的存在。VR眼镜通过5G网络的低延时可实现超清沉浸式体验,用户可跳出传统平面直播的视角框定,戴上VR眼镜,360°随意旋转观看比赛,体验“身临其境”,感受现场气氛。


挤不爆

简单来说,4G网络需要同时一起传输各种数据,这些数据会互相争夺挤占带宽资源,比如玩游戏的人太多,看直播的就会卡。而切片技术的出现让5G可以直接将一个物理通道分成多个虚拟通道,直播信号可专用其中一个资源独享的虚拟通道,就算其他通道发生拥堵,也不影响你看直播。

 


相比于4G,5G不仅在速度上有飞跃式的提升,在容量、覆盖率、安全、用户体验、通讯交互等方面都是上一代通讯技术无法比拟的。正是基于这些突出的特点,5G将为人类开启全新的发展时代。


亿源通科技在光通信行业拥有20年OEM/ODM制造经验,自主研发制造的WDM器件全面应用于城域网和5G网络,多元化设计制作能力满足各种应用需求,如尾纤模块、插片LGX、高密度机架、6portWDM、CCWDM、无热多通道AWG、5G模块等,全力助力全球5G部署与发展。

Marketing at 广东亿源通科技股份有限公司