查看:
962
|
回复:
0
|
Vishay Siliconix单端总线收发器SI9241AEY 简要分析
|
小嗡嗡嗡
50
主题
4
回复 |
发表于2020-07-25 15:40:56
|
只看该作者
1#
电梯直达
自2011年,第一颗2.4G收发一体芯片SI24R1的推出,到后续单发的SI24R2,以及2.4G内置MCU的SI24R2E,还有近年来最新推出的大功率的2.4G单发芯片SI24R2F,SI系列的芯片一直是业内有源RFID应用的引领者。今天要给大家说一个好消息,单端总线收发器SI9241AEY 也推出了新的国产替代芯片DP9241,目前原厂已经测试样品通过,投入市场大批量生产了。今天小编就先给大家说一说Vishay Siliconix的Si9241AEY。 Si9241AEY是一个单片总线收发器提供汽车双向串行通信诊断应用程序。该装置具有过电压保护和VBAT短路。收发信管脚受到保护可以驱动超过VBAT电压。Si9241AEY建立在Vishay Siliconix BiC/DMOS上的过程。外延层可以防止闭锁。RX输出能够驱动CMOS或1x LSTTL负载。Si9241AEY是一款空间效率高的SOP8封装。它在汽车上运行可靠温度范围(- 40至125℃)。 主要特性: 6 V£VBAT£36 V 反电池保护下来VBAT³ - 24 V 待机模式与非常低的电流消耗 IBAT(某人)= 1μA VDD = 0.5 V 低静态电流截止状态 IBAT = 120μA和IDD£10 ISO 9141兼容的 超温关闭函数K输出 K输出定义了开放的接地 定义接收开放K输入输出状态 K定义输出了TX输入打开 明渠错误输出 2千伏ESD 200 k波特•典型传输速度 引脚图:
结构框图:
另外还有一点需要特别注意的是:Si9241AEY可以在传输或接收模式。它包含了温度、短路VBAT错检测电路。电压比VBAT / 2 K是内部。如果电压在K销不到VBAT / 2然后RX输出是“低”。如果K销上的电压大于VBAT / 2然后RX输出将“高”。为了在传输模式下,计算机必须设置“低”。当CS和TX“低”的内部MOSFET将打开,导致K销是“低”。在传输模式下,处理器监视RX和TX。当两个镜子其他的没有错。的温度,或VBAT短路,Si9241AEY将关闭K的输出保护集成电路和外部排水明沟错销被断言。K销将呆在高阻抗和RX将遵循K销。故障时将重置CS进行切换高。RX,CS和TX别针内部拉电阻器VDD而K销内部下拉电阻。当TX的任何一个,VBAT或接地插脚打开K输出掉了。当CS设置“高”Si9241AEY在接收模式和的内部MOSFET K销是关闭的,RX输出将遵循K销。如是“低”在IC接收数据,就会发生一个错误的故障信号。抑制短检测,将CS和TX绑在一起。 以上,是小编目前了解到的一些初步的Si9241AEY的资料,写得不够好的地方还请见谅,各位行业大咖们,如果还要更深入地了解更多关于Si9241AEY的信息,可以通过相关联系方式与小编对接,咱们互相探讨! 翁晓如 13924672287QQ2355573209
主营无线射频电子元器件
|
|