查看:
2367
|
回复:
0
|
LORA网络/ASR650X、ASR6505、ASR6500S低功耗远距离传输芯片
|
dnsj柯s
40
主题
3
回复 |
发表于2020-08-24 16:44:22
|
只看该作者
1#
电梯直达
LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点: 1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号 2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强 3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用) 4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强 LORA的射频参数 发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。 LoRa WAN是一个MAC层的规范协议,由LoRa Alliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量、长距离、低功耗的星型网络。为满足低成本并依靠电池供电的Sensor应用场景,LoRaWAN协议特别的做了一些优化,同时在网络延迟与电池寿命间做了平衡。 LoRaWAN针对全球不同的国家和地区划分了不同的通信频段,中国为470MHz~510MHz,欧洲为863MHz~870MHz,美国为902MHz~928MHz,各频段规定了不同的信道划分、数据率等LoRaWAN参数。 LoRaWAN协议版本目前有四个,主要有1.0.1/1.0.2/1.0.3/1.1四个版本。 LoRa WAN的节点类型 class A (节点在发送上行消息后开启RX1接收,若RX1无接收则自动开启RX2接收) class B(周期接收,节点每个周期开启一次接收,不会一直工作,选择性接收。一般选择电池供电可选class B) class C (无特定指令时,class C都在接收除了在发射状态时,电池供电不受限的情况下可选择class C) LoRa WAN 入网 LoRaWAN 节 点 加 入 网 络 可 以 通 过 OTAA(Over The Air Activation) 或ABP(Activation By Personalization)两种方式。 !节点入网信道(CH)及数据率(DR)配置与网关一致,此外MCU晶振精度会影响接收窗口对齐 ASR LoRa芯片选型 ASR650x ASR6501 封装为QFN48,ASR6502封装为QFN60,两者之间只是封装不同 · ASR650x 内置了cy4100plus Cortex-M0+ MCU及sx1262 LoRa射频芯片。 · MCU主频48MHz,128KB Flash编程空间,16KB SRAM。 · LoRa支持150MHz ~ 960MHz通信频率。 硬件设计注意:MCU通过SPI接口控制SX1262芯片,且MCU和SX1262的SPI管脚引出到ASR650x外部, 需在外部电路连结。 基本射频性能 · 频偏:32M晶振精度在20ppm以内,10ppm最好了 · 发射频率:接近21dBm最好 · 接收灵敏度:达到接近 -137dBm为最佳,调节射频匹配网络改善 !这三项性最好能在贴片完成即进行测试调试。此外,32.768K晶振的精度应在20ppm以内,主要是影响LoRaWAN接收窗口对齐。 ASR6505 · ASR6505与ASR650x的主要差异在于MCU不同,ASR6505的外设资源比较丰富。 · ASR6505与ASR650x的LoRa射频芯片是一样的,因此LoRa协议栈框架是一样的,ASR6505的SDK可以看作是ASR650x的简化。 · 因为 Flash空间限制不带 OS,不支持 LoRaWAN ClassB,支持LoRaWAN ClassA和LoRaWAN ClassC · 只支持一个节点通信,不同时支持多个节点通信 ASR6500S ASR6500S是【LoRa射频芯片】+【晶振】+【射频开关】+【射频电路】的SiP ,内部无MCU。 ASR6500S MCU选型注意 · ASR6500SLT和ASR6500SHT的晶振为TCXO,软件注意初始化需配置DIO3为TCXO控制引脚, · 并进行校准。 · ASR6500S内部包含了射频开关,软件需要配置DIO2为射频开关的控制引脚,并且收发时应该拉高SW_CTRL引脚给射频开关供电。 |
|