查看:
920
|
回复:
0
|
80V85V90V100V110V120V转5V3A惠海半导体GPS定位防盗器降压IC芯片...
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-25 14:29:57
|
只看该作者
1#
电梯直达
72V80V85V90V95V100V105V110V120V转5V2A 5V3A 降压恒压芯片 低功耗低纹波 车载GPS定位器专用IC 惠海半导体H6203 ESOP-8封装 内置MOS管 东莞惠海半导体有限公司专业从事GPS定位器市场,优势推出DC TO DC 8-150V宽输入电压车载GPS定位器降压电源芯片H6203,待机功耗1mA以内,低纹波,高效率,动态响应快,性价比高。支持输出5V1A,5V2A, 5V3A,12V1A, 12V2A, 12V3A, 4V1A, 4V2A,4V3A。 惠海半导体H6203特点: 低待机功耗、高效率、低纹波 内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/1A,5V/1.5A 优异的母线电压调整率和负载调整率 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 内置过温保护、软启动、输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 ESOP-8封装 惠海半导体H6203应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 扭扭车、卡车 GPS电源供电 电动车仪器仪表供电
80V85V90V100V110V120V转5V3A惠海半导体GPS定位防盗器降压IC芯片H6203 QQ3007461765
TEL15889768528
|
|