查看: 1109  |  回复: 0
盘点5G网络中回传光模块的类型
光纤模块
279
主题
0
回复
发表于2020-08-26 17:40:42 | 只看该作者
1# 电梯直达

自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。

 

光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。

1、25G中传光模块

25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。

 



2、50G PAM4 QSFP28 光模块

50Gb/s光模块的典型传输距离在40km及以内,技术方案主要基于25G波特率的光芯片和脉幅调制(PAM4)调制格式,对高线性度激光器驱动器和跨阻放大器要求较高。50G PAM4光模块类型主要有双纤10KM/40KM,单纤双向(BIDI)10KM/20KM/40KM共5款。它们都采用QSFP28封装形式,其中,50G BIDI 10KM的波长为1270/1330nm,50G BIDI 40KM的波长为1295.56nm/1309.14nm。


3、100/200/400Gb/s灰光模块

100/200/400Gb/s光模块的典型传输距离为40km-80km,其中100Gb/s主要采用基于25G波特率芯片的NRZ或PAM4调制格式,200Gb/s和400Gb/s主要采用25G或50G波特率的PAM4调制格式。IEEE 802.3ba、802.3bs、以及PSM4、 CWDM4、4WDM等MSA已规范100/200/400GbE单模光纤传输500m、2km、10km,以及100GbE单模光纤传输20/40km的光接口指标,技术方案及相关产品已基本成熟,其中,100/200GbE已实现规模商用,400GbE预计在2019年下半年逐步商用。IEEE 802.3cn/ct目前正在制定200G和400G 40km及以上、100G 80km及以上传输距离的光接口指标,预计2020年左右制定完成。


4、低成本高速相干光模块

低成本相干光模块的典型传输距离为80km及以上,主要速率包括100/200/400Gb/s,典型实现方案发送侧采用偏振复用(PD)n-QAM调制格式,接收侧采用基于DSP的相干接收等技术。100/200Gb/s相干可插拔光模块(CFP/CFP2-DCO)已逐步在传送网和数据中心互联(DCI)设备中规模商用。OIF在2018年10月正式发布了CFP2-DCO规范,目前正在制订针对80~120km传输距离的400ZR标准,另外ITU-T SG15 Q6的G.698.2标准正在开展基于200/400Gb/s相干技术的80km和450km量级传输距离规范制定。


5、非相干50/100Gb/s彩光模块

非相干DWDM彩光模块的典型传输距离为40km及以内,目前主流方案采用PAM4技术。非相干50/100Gb/s光模块采用固定波长DWDM激光器和PAM DSP芯片,相对于相干光模块具有一定的成本优势。

最后,易天光通信(ETU-LINK)作为专业光模块生产商,在面对多样化的5G传送解决方案,希望产业各界应加强合作、聚焦共识,协同推动5G传送网络的新技术研究、标准制定和测试评估等工作,共同促进5G传送技术与产业有序发展,全力支撑5G规模商用与融合业务蓬勃发展。推荐:QSFP-40G-ER4 AOC有源光缆