查看:
1034
|
回复:
0
|
助跑智能照明,涂鸦智能灯丝灯方案为复古设计注入“ 科技基因 ”
|
智能物联研习社
49
主题
1
回复 |
发表于2020-09-11 11:32:39
|
只看该作者
1#
电梯直达
随着照明技术的不断革新,经典的白炽灯逐渐式微,灯丝灯也逐渐替代了传统白炽灯。灯丝灯能为空间点缀上一丝浪漫式的灵动,在时间中涂上一抹复古色彩,在光与影的交织下,复古的情怀与浪漫的碰撞将人一瞬带入原始的纯真年代。 因此,灯丝灯在家居、咖啡厅、酒吧、餐厅等绝大部分场所演绎着不可或缺的角色,堪称“气氛烘托小能手”。近几年来,随着灯丝灯的散热性能、制造工艺以及认证问题的逐步解决,再加之其整体成本的下降,生产效率的不断提升,促使灯丝灯市场越来越“火”。
据相关数据统计,在2019年,整体LED灯丝灯的出口量高达7亿只,国外市场走俏,尤其是欧美国家,市场占比大,出货量多,预计2021年至未来的出口量仍以快速增长的态势上升。 稳抓机遇,打造科技的灯丝灯艺术产品 值得注意的是,2016~2020年,灯体材料向散热体+普通塑料的形式集中,整灯光效趋向于 200lm/W ,传统TRIAC、DALI等调光系统适配的调光功能光源、灯具逐步普及,以Zigbee、Wi-Fi 等为代表的无线智能控制技术将引领技术潮流。 另外,LED灯泡、LED射灯、LED灯管等光源类产品会逐步减少,基于LED特点的照明一体化灯具类产品将成为主流之势,调光、智能控制产品将大量普及。可见,智能化时代的到来,将照明应用的需求从以前的“照亮”提升至“照好”,日新月异的个性化需求也不断催生着产品智能化的更新迭代。
在日益激烈的全球照明市场中,您的灯丝灯产品只有形成自身产品的差异性,抓住每一个转型机遇,方能赶超行业的步伐。 目前,市场普遍存在以下四大痛点: 1、彩光灯丝灯市场有待填补,其作为消费电子产品出货,可玩性没有彩光球泡灯高; 2、整体价格略高于普通LED球泡灯,急需压缩成本,扩大利润空间; 3、灯丝灯驱动空间小,未加塑件时方案局限性较大,加塑件后影响整体美观性; 4、灯丝灯照明市场上的调光功能只达到10% 调光深度,无法满足当下用户需求。 涂鸦智能灯丝灯方案注入全新“科技基因”
涂鸦智能针对客户普遍存在的痛点,全新推出灯丝灯产品智能化方案,不仅能大幅降低您的研发门槛,还能支持白光和彩光灯丝灯免开发接入,助您快速实现智能产品落地。借助涂鸦完整的开发生态系统,还能大大缩减您的产品上市时间,提前进击智能照明市场。该方案对接灵活,公版App免开发,云服务稳定可靠,全球皆可使用。该方案优势如下: 1、群组灯具一键控制,营造智能温馨场景 光环境在室内设计中越来越受到重视,多种灯具的配合使用,点线面结合地排布灯光,不仅能产生强烈的视觉和审美观感,还能根据人们的生活场景、光照需求、生理心理特征等,营造具有舒适性、艺术性的灯光照明环境。有了灯丝灯方案,一键同时控制多盏灯将不是梦。无论是在家中、餐厅,还是其他场所,群组灯具可助您实现别致的惊喜与浪漫,用灯光打造专属你们的特殊时光,享受智能创造的幸福时刻。
2、极致模块尺寸,还原无塑件外形 一般情况下,灯丝灯的外形如同传统白炽灯一样,主要是由通体玻璃、金属灯头和灯丝组成,如果模块尺寸过大,外形就会额外增加一个塑料件来存放驱动,那么视觉效果会大打折扣。而涂鸦智能全新发布的E14灯头无塑件方案则有效地解决了产品的美观问题,在不影响原本性能的情况下,为您带来极致视觉体验。3、极致1%调光深度,打造专属光感视界 人眼对光线的适应性分为亮适应与暗适应,而这两种模式都是需要相应的时间调整,如果周边环境光线不稳定,光线亮度的变化不当,就会导致眼疲劳。众多研究表明,光照能控制人的昼夜节律,影响人眼瞳孔大小,从而对身体健康与工作效率产生影响。
另外,光线的颜色对心理会有明显的影响,不同的时间地点也需要不同的色温效果。“光环境的适宜变化”是保持身心健康的重要条件,通过不同的灯光效果能够调节人体的情绪,改善人的心理状态。涂鸦的灯丝灯智能化方案巧妙地解决了这两个问题,一方面既支持极致调光深度1%,又能满足北美T20的频闪认证要求,另一方面支持360°全周光调节,1800K-6500K色温可调。让清爽明亮的白光助您开启活力的一天,冷白光让您投入专注工作,暖暖的日光开始让您放松调整,微微亮的暖黄光伴随您进入梦乡,从白天到黑夜,从工作到休闲,轻松打造专属光感视界。 4、多样控制,随心而动 该方案通过手机APP、遥控器即可操控灯光亮度、冷暖切换,让您一回到家就能感受到温暖的灯光,驱赶上班后的疲惫感,即便出门在外,也能及时地掌握家中灯光开闭状态,节能止耗。此外,该方案可对接市面上多款主流音箱,助您快速实现语音交互,开口即可控制灯泡开关与亮度。
助跑厂商抢占全球化智能商机 通过涂鸦智能方案实现的灯丝灯产品可与其他“Powered by Tuya”的不同品牌和品类的智能设备使用同一个App控制,实现智能场景联动。另外,该方案支持 Wi-Fi + BLE、蓝牙mesh 以及 Zigbee 协议,能满足欧洲新ERP,北美T20等认证要求。 目前,涂鸦提供的灯丝灯智能化解决方案已经受到客户的普遍认可,并帮助客户带来了最直接的经济收益。 比如欧洲某传统照明品牌商,在非智能照明领域品牌影响力较小,市场份额相对于照明行业知名品牌较低。在对接涂鸦智能灯丝灯方案后,基于涂鸦IoT开发平台,打造了一系列智能灯丝灯,并且定制了OEM APP,有效地增加了客户的粘性,实现了智能产品线的弯道超车。
涂鸦智能希望能和厂商一同探索智能照明之路,分享智能灯具创造性的应用,助您充分发挥智能灯具的价值。在这里,您可以借助涂鸦打造的国内外品牌渠道,稳抓全球化的智能商机,实现快速出货。
我们将持续推出新的功能,新的产品,欢迎和我们一起去发现,共创别样的灯光环境!
智能灯丝灯智能化方案已在平台全新上线! 如果您有产品/行业智能化的相关需求,可点击链接联系我们哦: promotion.tuya.com/Filamentlamp_IoT?_source=9a205b9f89788c7cc3abfba373a22384 |
|