查看: 1912  |  回复: 0
ROLA领域新型芯片ASR全系列解读ASR650x/ASR6505/ASR6500S

主题

回复
发表于2020-10-08 15:52:48 | 只看该作者
1# 电梯直达

ASR650x

ASR6501 封装为QFN48,ASR6502封装为QFN60,两者之间只是封装不同ASR650x 内置了cy4100plus Cortex-M0+ MCU及sx1262 LoRa射频芯片。MCU主频48MHz,128KB Flash编程空间,16KB SRAM。LoRa支持150MHz ~ 960MHz通信频率。硬件设计注意:MCU通过SPI接口控制SX1262芯片,且MCU和SX1262的SPI管脚引出到ASR650x外部, 需在外部电路连结。

基本射频性能频偏:32M晶振精度在20ppm以内,10ppm最好了发射频率:接近21dBm最好接收灵敏度:达到接近 -137dBm为最佳,调节射频匹配网络改善!这三项性最好能在贴片完成即进行测试调试。此外,32.768K晶振的精度应在20ppm以内,主要是影响LoRaWAN接收窗口对齐。

ASR6505ASR6505与ASR650x的主要差异在于MCU不同,ASR6505的外设资源比较丰富。ASR6505与ASR650x的LoRa射频芯片是一样的,因此LoRa协议栈框架是一样的,ASR6505的SDK可以看作是ASR650x的简化。因为 Flash空间限制不带 OS,不支持 LoRaWAN ClassB,支持LoRaWAN ClassA和LoRaWAN ClassC只支持一个节点通信,不同时支持多个节点通信ASR6500S

ASR6500S是【LoRa射频芯片】+【晶振】+【射频开关】+【射频电路】的SiP ,内部无MCU。

ASR6500S MCU选型注意ASR6500SLT和ASR6500SHT的晶振为TCXO,软件注意初始化需配置DIO3为TCXO控制引脚, 并进行校准。ASR6500S内部包含了射频开关,软件需要配置DIO2为射频开关的控制引脚,并且收发时应该拉高SW_CTRL引脚给射频开关供电。LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:

1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号

2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强

3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)

4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强

LORA的射频参数

发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。



LoRa WAN是一个MAC层的规范协议,由LoRa Alliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量、长距离、低功耗的星型网络。为满足低成本并依靠电池供电的Sensor应用场景,LoRaWAN协议特别的做了一些优化,同时在网络延迟与电池寿命间做了平衡。

LoRaWAN针对全球不同的国家和地区划分了不同的通信频段,中国为470MHz~510MHz,欧洲为863MHz~870MHz,美国为902MHz~928MHz,各频段规定了不同的信道划分、数据率等LoRaWAN参数。

LoRaWAN协议版本目前有四个,主要有1.0.1/1.0.2/1.0.3/1.1四个版本。

LoRa  WAN的节点类型

class A (节点在发送上行消息后开启RX1接收,若RX1无接收则自动开启RX2接收)

class B(周期接收,节点每个周期开启一次接收,不会一直工作,选择性接收。一般选择电池供电可选class B)

class C (无特定指令时,class C都在接收除了在发射状态时,电池供电不受限的情况下可选择class C)

LoRa WAN 入网

LoRaWAN 节 点 加 入 网 络 可 以 通 过 OTAA(Over The Air Activation) 或ABP(Activation By Personalization)两种方式。