查看:
778
|
回复:
0
|
100G数据中心,是使用并行还是复用光模块?
|
光纤模块
279
主题
0
回复 |
发表于2020-11-02 18:27:54
|
只看该作者
1#
电梯直达
100G QSFP28 PSM4和100G QSFP28 CWDM4都作为100G数据中心中距离的传输方案,而它们两者采用的技术却大不相同,100G QSFP28 PSM4采用的是并行技术,而100G QSFP28 CWDM4采用的是复用技术,这两者的差异在哪里呢?下面易天光通信就给大家介绍下。 并行是“parallel”的中文翻译,并行光纤方案是当前数据中心扩容的重要方式。从机架之间的多模并行方案到中长距离的并行单模方案,并行光模块技术的优势在于在发射端采用单个激光器和四个集成调制器(比如PSM4模块)将光信号分为四路耦合至光纤链路之中,单个模块成本低且可靠性高。 但是缺点是需要很多光纤,传输距离变长之后,光纤成本就成了并行方案中主要的成本,以致于这个光纤成本能接受的距离范围大概在500米左右。 500米之后又出现了新的低成本解决方案,那就是CWDM光模块加光纤的组合。不同于DWDM(密集波分复用技术),CWDM技术是波分复用技术中的波长间隔较大(20nm)的方案,并且使用场景的距离比DWDM方案短。 粗波分复用技术在发射端利用复用器(MUX)将不同WDM波长的光载波信号复用到一根光纤上进行传输,在接收端利用解复用器(DEMUX)将各个WDM波长分离开来的技术,每个WDM波长信号都相互独立,并且不受任何传输协议和速率的影响。 CWDM模块只需要两根光纤就能实现数据扩容的目的,不仅简化了光传输网络的结构,更是极大地节省了光纤资源。但是采用波分复用技术在发射端要采用不同波长的激光器,比如100G QSFP28 CWDM4需要四个直接调制激光器,光信号经过复用器由双工LC接口进入光纤链路,由于激光器相对较高的成本占比,单个CWDM模块价格相对高一些。 在当前100G以及以下速率的数据中心,短距离多模光模块使用的是多模并行技术,而1310nm波长的PSM4光模块使用的是单模并行。波分复用技术减少光纤的纤芯数量,主要代表是100GBASE-LR4光模块、100GBASE-ER4,但由于100GBASE-LR4的使用成本太高,所以,100G CWDM4光模块很好地填补了LR4在2Km以下成本过高的空白,是LR4在500m到2km范围下的替代产品。
100G QSFP28 CWDM4和100G QSFP28 LR4以及100G QSFP28 PSM4相比,它几乎成了当前100G数据中心最受欢迎的产品。具体可表现为: 1、激光器波长温漂特性大约为0.08nm/℃,CWDM4在0~70℃下5.6nm的波长变化范围大于LR4的4.5nm,因此CWDM4不需要额外增加TEC(半导体热电制冷器)。 2、CWDM4使用DML调制,LR4使用EML进行调制;虽然EML性能更强,但是价格更高,若考虑综合性价比的话,CWDM4会是更好的选择。 3、使用的光纤数量更少,只需2根光纤,和100G PSM4的8根收发光纤相比,在光纤资源匮乏的情况下大大减少了光纤成本。 其实,100G QSFP28 PSM4和100G QSFP28 CWDM4都各有千秋,100G QSFP28 CWDM4的应用成本确实相对较低,但可靠性却不如100G QSFP28 PSM4,具体怎么选择还是需要数据中心架构师们根据实际情况做定夺。 易天光通信(ETU-LINK)是一家专注于光通信产品研发、制造、销售与服务于一体的高新技术企业。公司主营产品为光模块、光纤跳线、AOC有源光缆、DAC高速线缆等,可广泛应用于电信领域和数据中心通信领域。 |
|