查看:
966
|
回复:
0
|
50G SFP56 SR光模块介绍
|
光纤模块
279
主题
0
回复 |
发表于2020-11-17 16:16:49
|
只看该作者
1#
电梯直达
50G SFP56 SR光模块是一款传输距离为100m,最大速率高达53.125Gbps的光模块,通过OM3或OM4多模光纤传输距离最高可达70m或100m,其被广泛应用于50GBASE-SR以太网链路。
易天光通信(ETU-LINK)的50G SFP56 SR光模块运用了PAM4高阶调制技术,可以在25G物理带宽条件下传输相对于NRZ信号的两倍信息量,实现了单通道50G传输速率。 5G时代将大规模商用50G无线光模块,仅在5G前传领域预计就需要5000万个25G/50G光模块,同时中传领域也是新的增长点。未来,5G的接入层、汇聚层需要引入25G/50G速率接口,而核心层则需要引入100G以上速率的接口。 5G中传场景下采用PAM4调制的50G模块会成为主要方案,如果被5G承载网广泛采用,未来几年的需求量将达到千万级别。而50G光模块的需求主要还是来源于5G承载网建设。数据中心场景下,50G光模块集中在超大数据中心内部的NIC和ToR之间的连接。 随着服务器性能的进一步提升,数据中心内从leaf到Spine层的连接逐步向100Gbps迁移,而50GE技术有助于减少数据中心所需的架顶式交换器的数量。因此,为了提升数据中心的网络性能,从现有的10Gbps升级为50Gbps,就变得相当有现实意义了。 |
|