查看: 901  |  回复: 0
5G前传PON用例
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2021-01-09 10:41:46 | 只看该作者
1# 电梯直达

由于5G网络使用的频段较高,基站覆盖范围变小,因此比4G需要的基站数量更多。这将导致5G基站组网中,需要使用的光纤资源也成倍增加。对5G前传网络而言,光纤资源的利用效率,将是重要的考量因素。


PON优势

PON具有足够的灵活性,可靠性和效率,可以在单个网络中为蜂窝和固定宽带提供前传传输,相比其他网络需要针对不同技术进行不同类型的分发,PON拥有巨大的优势。


在许多国家和地区,已经部署了现有的PON网络,以实现宽带光纤到户/企业(FTTx)。为了使5G入户和企业,还必须有数百万个天线与RAN之间的连接。通过使用基于PON的点对多点树形拓扑的体系结构,运营商可以减少所使用的干线光纤的数量。


现有的FTTx网络规模庞大,具有足够的线路和端口资源以及必要的光学设备和电源。PON提供了弹性方案,即使线路断开也能保持连接。最重要的是,PON通过利旧现有的光纤和光滤波器来降低网络成本,并且它可以用比其他传输选项更大的容量来处理各种流量。


因此,现有的PON是将5G流量从RU传输到DU甚至可能再传输到其余接入网的理想解决方案。


PON方案

GPON/XGS-PON

作为5G基础设施的可能选择,PON有许多不同类型。FTTH目前是GPON的最高要求,它可以提供最大约2.5Gbps下行和1.2Gbps上行的容量。但是前传需要大量的容量,例如XGS-PON,在向25G PON过渡的过程中可以提供10Gbps的上行和下行。


NG-PON2

NG-PON2则可以通过使用八种XGS-PON波长在PON的每个方向上处理高达40Gbps的速率。然后,这要求每个端点中的可调接收器能够区分和监督各种波长。由于其巨大的传输能力,它具有扩展PON网络的潜力,甚至还可以连接DU和CU之间的中传,以及更深入地进入无线接入网络。


WDM-PON

许多运营商都在寻求对WDM-PON的支持,该技术将新波长覆盖到传统PON网络上,而不会损害现有固定宽带服务的带宽。例如,一根光纤可以利用光纤内用于GPON的四种波长(两个上行和两个下行)在同一根光纤上同时为FTTH的GPON和用于5G前传的XGS-PON提供服务。因此,可以使用现有基础设施和光学器件来达到入户要求,并从RU连接到DU。

  

PON支持使用同一网络来支持宽带服务交付和5G前传


WDM-PON是一种宽带接入网演进技术,此系统中光线路终端OLT部署在DU侧,可提供多个不同波长的光源,实现控制、交换和管理功能。光网络单元ONU部署在AAU侧提供特定波长。OWDN(光波长分配网络)部署在OLT与ONU之间,实现波长分配。OLT与ONU之间使用预先设计的波长工作,但在多波长情况下采用特定波长光源ONU种类过多,易造成仓储问题,因此目前基于无色ONU技术方案是WDM-PON系统的主流。

 

5G前传WDM-PON方案


WDM-PON技术可以使系统拥有更长的传输距离、更高的传输效率、更高的带宽,并且具有安全性、业务透明性、易维护性,从而成为5G前传方案的重要补充。


PON和5G匹配良好

当然,随着更多的5G网络向大规模部署迈进,并且PON被公认为是从天线到RAN部署5G传输的经济高效且高容量的方式,将投入更多的精力来解决和减少延迟,来满足5G基准。


最终,PON可以作为5G前传传输选择而与服务提供商区分开来,因为它易于使用,并且为固定宽带和蜂窝数据传输提供了一个单一的分发网络。PON易于安装,可扩展并且可以根据需求轻松配置,可以与其他已部署的网络体系结构互操作并且非常可靠。最重要的是,PON可以优化运营商成本,这在需要分配大量基础设施费用以实现5G骨干网的建设至关重要。


文章来源:起浪光纤5G前传PON用例