查看:
947
|
回复:
0
|
100V120V150V降压恒压供电芯片
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-06-21 17:35:58
|
只看该作者
1#
电梯直达
H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置150V功率MOS,输入电压可达120V。 H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。 H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。 H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6900采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 优势特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.8A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|