查看:
687
|
回复:
0
|
485多路低压信号检测仪器
|
CXXXXXP
2
主题
3
回复 |
发表于2021-09-24 16:16:36
|
只看该作者
1#
电梯直达
本项目需要开发一个信号检测仪器,实现信号检测与数据通信的功能。主要的内容包括模拟开关将各路信号切换相互比较,AD模数转换,将电压信号进行量化。存在的信号有 无源电压信号,有源电压信号,有源电流信号。需要施加的有:交流电压正负5V之内,电源2A以内。数据通信使用标准Modbus/485 所需要的传感器电极已准备好,一共有20个电极埋入进混凝土。 其中包括 1个基极O 6个钢极G,G1-G6 2根银极Y,Y1,Y2 2根不锈钢极B,B1,B2 1根铝极T, 4路应变片(120欧姆电阻)共8根线 1. 信号读取信号拾取(8线)无源信号,G-O 5组 测量电压差,约在200-1000mV,测量精度1mV 无源信号,Y-O 2组 测量电压差,约在200-1000mV,测量精度1mV阻抗检测(2线)在B1,B2,T的两两之间,分别施加正弦交流电(电压范围1-5V,精度0.1V,电流范围200-2000mA,精度0.1mA) 用于检测B1.B2间的等效电阻。 两电极式的电阻率测试 有效电压范围 1-4V 电流范围 0.1mA至10mA 正弦交流频率 50-1KHz信号读取(4线)4线 485的Modbus协议,读取温湿度,地址由读取指令配置。 支持IIC协议读取温湿度,支持SHT20,SHT30系列芯片信号拾取(4路8线)支持4路应变片。设备自带检测电桥的其余电路。常规应变片测量精度。 支持电阻阻值设置,适配不同型号的应变片。 2. 读取频率, 每次读取上述所有的数据(1分钟内完成)。 两次读取间隔时间 1分钟-5000分钟 3. 数据存储 支持插入USB/TF设备,将数据临时存储于USB/TF设备中。 临时保存数据1000组 (数据存储需要记录时间,由读取命令传入,*待定) 支持远程读取存储器里的数据 带USB接口,支持在设备上操作:拷贝之前数据到U盘,将新检测数据进U盘。 4. 数据发送 使用485总线。协议采用modbus 支持串口232,调试接口。 支持命令读取:即接收命令进取某传感器读取。 5. 电源及自检 使用220V工业电源接入,单相三线。 支持电源检测。 工作电压检测,工作电流检测。通过命令可调取。 存储数据量。 6. 指示灯 工作电源指示灯。 读取指示灯/每次读取时亮。不读时不亮。 通信指示灯/通信时亮,无通信时不亮。 7. 调试按键及显示 支持串口读取数据 支持IIC/SPI的LCD接口,并带有3-4个按键,支持现场点按读取显示数据。 串口屏亦可。 LCD及按键 为单独的面板,支持冷插拨替换,设备支持在无面板的情况照常运行。 8. 通讯协议 支持使用标准MODBUS协议 支持串口发送数据,对接Lora等进行无线数据传输。19200,N,8,1 9. 其他功能 可以配置开放哪些检测功能。 可通过串口配置裁剪功能。默认检测速度,使用485,还是串口,数据保存样式检测电极数量机器带有时钟RTC,断电保持时间计时。机器电路板上带有模拟类的温度传感器,检查电路板(本设备)的工作温度。10. 外观 外观尺寸控制在 30CM X30CM X15CM以内 见附图。 11. 样机数量 提供样机100台 12. 其他要求 提供SCH设计图,PCB LAYOUT 提供程序源代码 接头1: 防水线缆接头
220VAC电源输入,零/火/地
给设备提供220V电源
485通信线 A,B线
与上位机通信
接头2: 6芯航空接头 带密封盖
调试串口 TXD,RXD
现场调试,接按键屏。
5V电源输出 VCC, GND
对外提供电源
USB-HOST, USB+, USB-
对外保存数据,可接U盘, 支持FAT文件系统即可。
接头3: 防水线缆接头
传感器信号线输入 10芯
接头4: 密封堵头
接头3或4的位置可以互换,以方便接线
指示灯: 防水密封LED
电源指示灯:有电常亮。初始化时闪烁,系统正常工作后常亮,系统不正常则闪烁。 读取指示灯:读取传感器时闪烁。 通信指示灯:数据收发时闪烁/数据存储时闪烁。
主控板
主要完成信号采样,数据存储,数据通信,调试等功能。 主控板与传感器的20根接线,使用压紧式快速接插。 接线端子要有明显的清晰的对应标识。 主控板在开机时,以及待机时,需要检测传感器的正常状态。 主要检测各传感器之间的电压值,如果在某个范围内,则为正常。
AC-DC板
完成220V转为工作电压DC的功能。 此板亦可以外置为电源适配器的形式。 若使用电源适配器,则接头1中的220VAC输入改为工作电源DC输入。 电源适配器如下图类似: 若使用了电源适配器,则本模块为 DC-DC调理模块,将输入的DC电源调理为主板等模块的工作电源。
DC-AC板
由于系统需要检测B1,B2,T两两之间的阻抗,需要输入正弦交流电。由此板产生稳定的AC电源输出给B1,B2,T。 此板产生的电压频率及幅值,由主控板控制。 由通信发来命令进行某个电压/某个频率/加载时间 的测试并返回实际加截的电压/电流 换成的阻抗。 两电极式的电阻率测试 有效电压范围 1-4V 电流范围 0.1mA至10mA 正弦交流频率 50-1KHz
接线面板
使用快速接线端子排,方便在现场接线。 传感器已预埋进混凝土工程中。 使用快速接线,按压式优选。
固定装置
本仪器外部应有座、孔、或耳等可以方便固定于墙面
通信指令及协议: 所有的通信基于Modbus协议,可精简,本监测仪器为从机,地址可通过地址修改指令配置(范围1-255)。包括正式通信485,以及串口232调试信息。1. 下发读取传感器指令,主板进行传感器数据读取。a) 1个基极O,b) 6个钢极G,G1-G6c) 2根银极Y,Y1,Y2d) 2根不锈钢极B,B1,B2e) 1根铝极T,f) 4路应变片(120欧姆电阻)共8根线, S1,S2,S3,S4g) 温湿度传感器,H1,H2 指令内容:电极1+电极2+检测方式: 检测方式有以下几种: 1:检测无源电压差 2:检测有源电流值。(两端加正弦电压,需要给定频率及最高电压值),返回有效电流值。 3:检测应变片的电压值。 4:检测温湿度的值。 如:查询 O-G1的电压差。发送指令为: O+G1 返回值:1203 为120.3mV 查询 B1,B2 之间的有源电流值,施加5V 10Hz 交流电压 B+5+10 返回值:电流峰值 0.1mA 查询应变片电压: S+1 返回值 0.1mV 查询温湿度 H+1 返回值 按原始数据返回。2. 下发配置指令,配置系统及传感器信息配置信息如下: (1). 应变片阻值。 外接传感器仅为 两端应变电阻 120欧姆。 由于应变片检测原理为为惠登斯电桥,需要在本采集仪中集成一套电桥。使用精密电阻配置。默认应变片阻值为120欧姆。 (2).温湿度传感器支持IIC模式及485读取模式并可切换。 (3). 温湿度传感器的地址 温湿度传感器使用了modbus协议(9600,N,8,1)。所以本监测仪器此时需要为modbus主机,发送检测命令,并将数据原样返回至上位机。 默认地址为1,2 可以修改此地址的命令。 (4). 下发配置时钟RTC指令。更新系统时间。 3. 下发读取设备状态指令,主板返回系统状态a) 工作电压b) 存储数据c) 设备编号d) 应变片阻值的设定值。e) 温湿度传感器的地址。f) 本设备的温度值机器工作流程逻辑1. 上电开机、a) 自检工作1. 检查电源的工作电压是否在正常范围。2. 检查本设备的温度值是否在正常范围(-20至60)3. 检查RTC工作情况,4. 检查 温湿度传感器工作情况(数值是否返回,返回是否在合理范围 -10度至70度内)5. 检查各电极相对于O电极的电位,是否在合理范围内(-1V至1V)6. 检查存储系统是否正常。b) loop待机,接收命令并返回。c) loop 中检测时间,每一天自检一次。 请贵公司提供分别提供以下两种的报价。 1. 提供50台或100台样机,并提供PCB/SCH、源代码的费用。 2. 提供50台或100台样机,不提供PCB/SCH/源代码。 潜在供应商我方均要现场考察。 |
|