查看: 748  |  回复: 0
详解TWS的行业发展痛点(对应的解决方案)

主题

回复
发表于2021-10-25 18:34:48 | 只看该作者
1# 电梯直达

2016年,苹果凭借其推出的Airpods TWS耳机产品的时尚外观设计、强大续航能力和稳定便捷的使用方式以及与iOS生态的高度融合,迅速掀起了TWS行业热潮。TWS耳机让耳机从手机配件晋升为独立的智能终端产品,重新定义了新耳机。此后各类品牌争相研发生产TWS,各类TWS似雨后春笋一般出现在市场上。

TWS功能强大,使用场景多元化

真无线立体声(TWS)蓝牙耳机一上市就受到了大众的追捧与喜爱,这是因为它是一款高端真无线耳机,没有繁杂的连接线,无需与发声主体连接,方便用户佩戴;还配备专门的充电盒子,满足用户随时随地充电的需求。此类产品还支持主动降噪技术,能屏蔽周围的干扰,带来极佳的感官体验,而且性价比很高。对于AI时代的年轻人来说,耳机太平常了,以至于我们几乎都没有意识到,随着时代的发展人们对它愈发依赖的原因,不仅仅因为它是声音的传递者,它赋予了佩戴者独立和创造主观现实的能力;更重要的是,随着工作和社交生活之间界限感的消失,耳机成为公共空间和私人空间的重要现代调解者。

高通《音频产品使用现状调研报告2020》调研显示,人们正在越来越多的场景中使用类型丰富的无线耳机设备,真无线耳塞已成为消费者在几乎所有户外环境中的首选耳机形态。在真无线耳机的使用场景中,听音乐是所有用户最主要的使用需求,语音通话排名第二。总的来说无线耳机的使用场景广泛,尤其是随着视频内容和游戏产业的快速发展,消费者选择以无线方式获取音频的需求也持续增加。如今无线耳机产品逐渐风靡全球,真无线立体声(TWS)蓝牙耳机的使用者越来越多,据Strategy Analytics的一份新报告显示,2020年,AirPods在全球无线耳机市场上占据了不成比例的巨大份额。2020年,全球真无线立体声(TWS)蓝牙耳机的销量超过了3亿,增幅达到近90%。高通的调研数据显示,与2019年相比,2020年TWS真无线耳塞的普及率几乎翻倍,在全球范围内实现了23%到42%的增长,且在每个受访地区均实现强劲增长趋势。Counterpoint高级分析师Liz Lee表示,移动设备取消耳机接口、包装不再附送耳机正成为真无线耳机市场增长的一大推动力,TWS真无线耳机正成为一种必要的配件。5月19日消息,近年来,随着真无线耳机的持续火爆,各大老牌音频厂商、手机厂商纷纷入局,渴望在如此巨大的市场中占有一席之地,其中华为凭借自身强大的研发实力与缜密的市场布局,在近几年陆续推出了诸多“爆款”产品,成为目前真无线耳机市场中头部的几大品牌之一。在真无线耳机中,最核心的功能无疑是降噪。放眼望去,目前市面上在售的主流真无线耳机大多数采用入耳式或头戴式的形态,它们大多渴望通过出色的降噪实力来赢得消费者的青睐。因此真无线耳机市场形成了一种“以降噪参数论英雄”的局面,也使得降噪效果较差但佩戴却更为舒适的半入耳式形态逐渐受到了冷落,也让半入耳式耳机在真无线耳机的形态之争中逐渐处于下风。

其次问题就是电量续航问题。这类问题排在所有问题之首,为什么呢,因为单耳的尺寸-考虑到入耳后人体工学设计,大部分TWS耳机都做到小巧-入耳式或半入耳式;根据统计单耳的电池容量在25-60mAh之间,最大的续航时间-单&双耳塞充满电后,单次使用时间最长也不超过3小时-且还不是国产品牌(我们在做市场调研和分析的时候,看到多少无良商家标榜着续航时间为3-7小时,你不看看你自家的单耳电量有多少,你再一问,搭配着充电仓使用可以达到,流氓常玩文字游戏)当然相信,后续这一块一定会做的更好。前提是电池技术有突破,人体工学设计上想突破。当然还有一种捷径,就是在充电仓上面做文章,因为当我们取下耳机放入充电仓后是在充电状态的,这样如果充电仓的电池容量足够大,这样可以保持长久的续航能力,因为毕竟没有人愿意,三天两天的对充电仓反复充电,新的产品和技术就是需要颠覆过去,解决用户的疼点,使之达到最佳的用户体验。而加大充电仓的电量续航,在某种程度上可以弥补耳机电量小的问题,相对于用户来说,也更能够接受一些。

目前基于钰泰半导体的ETA系列芯片上,搭配锂电保护和单片机,主流上用以下几种方案: