查看: 7413  |  回复: 16
(专业版)怎样方便的随意挪动网络标签?
SXG123
5
主题
9
回复
发表于2021-12-10 11:25:36 | 只看该作者
1# 电梯直达

举例:

在画pcb时,感觉某信号如果在单片机的另一个引脚上会更好。

所以,要对原理图的现有的“网络标签”做一下较大的调换/挪移/修改.....。


但现在挪起来比较繁琐不清晰容易出错----“网络标签”是可以随意移动,但导线被赋予了网络标签的“名称”属性,必须要全部删除,或者经过相对(相对标准版和AD)麻烦的步骤,才能彻底解决。而且这些导线上的名称属性默认是隐藏的......。

立创EDA小吴
156
主题
5069
回复
发表于2021-12-10 12:00:24   |  只看该作者
2#

   有虚线指示的呀点中网络标签就有了

网络标签和非连接是特殊的操作,不是单独的图元,是给导线和引脚设置一个属性。

添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html 公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
国腾智能
1
主题
3
回复
发表于2021-12-10 14:32:53   |  只看该作者
3#
立创EDA小吴 发表于2021-12-10 12:00:24  2# 有虚线指示的呀点中网络标签就有了网络标签和非连接是特殊的操作,不是单独的图元,是给导线和引脚设置一个属性。
这种只是挪位置吧,电气属性貌似不能改变。  比如两个导线的网络标签交换。
立创EDA小吴
156
主题
5069
回复
发表于2021-12-10 15:00:51   |  只看该作者
4#
国腾智能 发表于2021-12-10 14:32:53  3# 这种只是挪位置吧,电气属性貌似不能改变。比如两个导线的网络标签交换。
只能手动修改,没有互换功能 。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html 公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
SXG123
5
主题
9
回复
发表于2021-12-13 11:53:03   |  只看该作者
5#
立创EDA小吴 发表于2021-12-10 15:00:51  4# 只能手动修改,没有互换功能。

专业版,这样做(在原理图中给导线增加了“名称”属性),有什么好处吗?(主要是在用户角度,有什么好处?)


但,相对于标准版或AD等软件,这样做:

1 用户对网络标号的修改时,大大增加了操作步骤。

2 给用户增加了出错机会。因为:虽然有虚线指示着 导线和网络标号 的对应关系,但仅限于点选操作时,才能有虚线显示。平时显示 和 打印阅览 时没有显示对应关系,误操作后,不容易明显看出来。

立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2021-12-13 13:56:44   |  只看该作者
6#

pads是用名称,这个对编辑器是有好处,如果用之前那种网络标签的方式,网络名是计算出来的,左侧树等就无法做到快速更新

用名称可以和元件的名称在属性设计上和交互上统一

修改一样可以双击修改,你手动移动网络标签位置变更网络这种属于低频操作

专业版的设计和标准版不一样了,已经没有独立的网络标签图元,目前的功能是一个入口快速设置导线网络名

技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
SXG123
5
主题
9
回复
发表于2021-12-14 11:50:28   |  只看该作者
7#
立创EDA罗工 发表于2021-12-13 13:56:44  6# pads是用名称,这个对编辑器是有好处,如果用之前那种网络标签的方式,网络名是计算出来的,左侧树等就无法做到快速更新用名...
这个操作应该不属于“低频操作”。对于只负责画图的朋友可能不会随便移动这个网络;但对于设计图的,可能要经常移动。而且,移错了还不容易被发现。操作的繁琐更增加了出错机会。最后图纸到画图那里,他画图时候根本就发现不了错误。
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2021-12-14 13:44:07   |  只看该作者
8#
SXG123 发表于2021-12-14 11:50:28  7# 这个操作应该不属于“低频操作”。对于只负责画图的朋友可能不会随便移动这个网络;但对于设计图的,可能要经常移动。而且,移错...
先拖到一边,等需要用的时候再拖回导线上?感觉这个行为有点奇怪
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
SXG123
5
主题
9
回复
发表于2021-12-14 13:57:56   |  只看该作者
9#
立创EDA罗工 发表于2021-12-14 13:44:07  8# 先拖到一边,等需要用的时候再拖回导线上?感觉这个行为有点奇怪

一个最直观实用的步骤!

拖到一边,相当于暂放。否则删掉就没了,还要重新打字。

标准版是这样做,AD这样做,很多软件都这样。

实际操作一下就能感觉到这个操作的好处。


rm543
37
主题
143
回复
发表于2021-12-16 09:20:45   |  只看该作者
10#
SXG123 发表于2021-12-14 13:57:56  9# 一个最直观实用的步骤!拖到一边,相当于暂放。否则删掉就没了,还要重新打字。标准版是这样做,AD这样做,很多软件都这样。实...

网络标签是跟随导线的属性其实不容易出错啊,只是习惯了那种独立的网络标签对象的使用方式而已。

楼主这种需求我也会有,就是缺少了一个互换位置的功能,我现在的实现是直接把导线剪切下来(导线不能像器件一样摘走)放一边,再一根根地按需求接回去,其实也有点类似网络标签拖动的使用了。

SXG123
5
主题
9
回复
发表于2021-12-16 18:10:36   |  只看该作者
11#
rm543 发表于2021-12-16 09:20:45  10# 网络标签是跟随导线的属性其实不容易出错啊,只是习惯了那种独立的网络标签对象的使用方式而已。楼主这种需求我也会有,就是缺少...

既然认同了以前网络标签的作用。

现在回想一下,是挪动各种不同形状又没有明显名称标记的“线段”方便,还是挪动清楚明了的网络标签方便?

哪会只有一个“交换”操作就能解决的,如果要挪动一堆连接,那岂不麻烦透了!

rm543
37
主题
143
回复
发表于2021-12-20 09:18:30   |  只看该作者
12#
SXG123 发表于2021-12-16 18:10:36  11# 既然认同了以前网络标签的作用。现在回想一下,是挪动各种不同形状又没有明显名称标记的“线段”方便,还是挪动清楚明了的网络标...

这种只能说需求是一致的,但是实现方法还是没有一种两全其美的办法。

这两种方式互相抗争多年了,也没有说那种最好,或者说都只能更适合各自一部分的场景。

daybeen
5
主题
73
回复
发表于2021-12-20 13:14:41   |  只看该作者
13#
当使用了标签后,后期又在这个线段中间加了一个电阻后,就知道有多麻烦了,
SXG123
5
主题
9
回复
发表于2023-03-30 13:55:43   |  只看该作者
14#
2023年了,再次试用专业版,感觉现在这个版本,已经修正以上问题了。
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2023-03-31 10:14:16   |  只看该作者
15#
SXG123 发表于2023-03-30 13:55:43  14# 2023年了,再次试用专业版,感觉现在这个版本,已经修正以上问题了。
不是修正,是在设置里面有一个网络名的选项,可以根据需要设置不同的移动后的模式
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
半杯清茶
1
主题
3
回复
发表于2023-03-31 12:28:18   |  只看该作者
16#
没有修正,有时IO引脚功能变动,标签修改有点麻烦。我的办法是网络标签‘+’符号不要放置在线条端点处,标签可以随意移动而线条不跟随。
立创EDA小吴
156
主题
5069
回复
发表于2023-03-31 13:42:09   |  只看该作者
17#
半杯清茶 发表于2023-03-31 12:28:18  16# 没有修正,有时IO引脚功能变动,标签修改有点麻烦。我的办法是网络标签‘+’符号不要放置在线条端点处,标签可以随意移动而线...
 选择这个,就可以随意拖走网络标签不跟随
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html 公众号:立创EDA 或 开源硬件平台