查看:
4795
|
回复:
11
|
不拼板,单板做VCUT应该怎么画?
|
|||
Rambo1324
6
主题
7
回复 |
发表于2022-01-22 21:40:59
|
只看该作者
1#
电梯直达
有一个PCB上一年能做出来,今年修改了一下,死活说不能做,说两边太窄了,最少要4mm,不然锣边的时候会断板。于是就想着通过增加工艺边然后VCUT把工艺边去掉,PCB审核那边说VCUT标注应该跟边框同一层。翻论坛的帖子看到有坛友表示边框层不能放置文本,自己试下来也是这样的。也看到有回复说放在机械层,于是就试着画进去,上传了之后做出来了,没有VCUT!!没有VCUT!!没有VCUT!! 想问问论坛的大佬:1.单板打样能做VCUT吗? 2.在满足审核的要求下该如何把下面的板做出来?
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-01-23 10:08:02
|
只看该作者
2#
这种细细的,不是断板,就是分不开板请帮避免这种情况是要把窄的的方改宽,不要加工艺边,没有用,还坏事。太细的地方,全部帮改画宽一些不要小于4MM了不需要工艺边 以防万一,选上需要确认PCB生产稿的功能,多管齐下,更有保障点,万一不是自己想要的,有一次提出修改的机会,能提前止损 添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
Rambo1324
6
主题
7
回复 |
发表于2022-01-24 08:28:13
|
只看该作者
3#
因为受外形和内部接插模块的同时影响,只能这么做。请问有什么办法能解决?
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-24 10:10:09
|
只看该作者
4#
太细易断,最好方法还是加宽
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2022-01-24 10:53:03
|
只看该作者
5#
可以试一下加邮票孔工艺边看看能不能做,不过邮票孔分开有毛刺
|
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2022-01-26 10:52:09
|
只看该作者
6#
两个半孔工艺,一正一反,挺有意思,这是啥用途?
|
|||
Rambo1324
6
主题
7
回复 |
发表于2022-06-12 18:45:10
|
只看该作者
7#
已经完美解决了,增大板子上下两边,然后在机械层添加V-CUT,打样出来后把增加的折断,就是我想要的东西了。 |
|||
Rambo1324
6
主题
7
回复 |
发表于2022-06-12 18:46:24
|
只看该作者
8#
焊接一个阶梯螺母用来固定插到这个板上的小板。后面改了,直接做通孔了。
|
|||
hui223
2
主题
10
回复 |
发表于2022-06-15 12:02:38
|
只看该作者
9#
直接槽孔吧,v切好像搞不了
|
|||
Rambo1324
6
主题
7
回复 |
发表于2022-08-26 14:39:55
|
只看该作者
10#
已经打样成功了。
|
|||
FM老哥
0
主题
1
回复 |
11#
老哥,单板怎么做VCUT
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
12#
选择拼一块板, 加工艺边就可以的 没有工艺边正常是直接锣边的。 添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|