查看:
823
|
回复:
1
|
2.5-100V内的小电器 搭宽电压 LED 降压型恒流芯片
|
世微芯片
24
主题
9
回复 |
发表于2022-02-15 09:15:46
|
只看该作者
1#
电梯直达
AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片 产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管大输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小, 效率提高,节省 PCB 面积,关断时间 小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。 在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度 特点 应用领域 ◆ 内置温度保护 ◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 内置 5.6V 稳压管 ◆ 效率高:可高达 95% ◆ 大工作频率:300KHz ◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光 应用领域 ◆ LED 手电筒 ◆ 电动车,摩托车灯照明 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!: 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管 DC/DC升压IC、白光驱动IC、降压IC、恒流IC、恒压IC、充电管理IC、音频功率放大器、LDO稳压IC;升压电路、升压芯片、DC/DC、升压可调、转换器、直流转换器、降压型白光驱动器
|
遇见小狐
0
主题
1
回复 |
发表于2023-02-14 15:37:43
|
只看该作者
2#
资料呢?
|
|