查看:
1121
|
回复:
0
|
画PCB设计 画板 改板 PCBLayout 画电路板 电路板设计
|
深圳市龙华蒙工
1
主题
0
回复 |
发表于2022-03-20 12:02:25
|
只看该作者
1#
电梯直达
200W功率电源设计,通过各种认证,量产
三、买家须知: ●需要设计的客户请先沟通设计方案,我们将根据您的原理图和PCB的难易程度进行报价后您付款。 ●设计前请尽量提供完整的绘图资料及要求,PCB如板子尺寸大小、层数、元件封装等。 ●根据客户要求设计制作,可做适当修改,大改需另外报价。 ●绘图完成后我们会通过QQ或邮箱发送给您。绘图设计是个伤神伤脑费时间的活儿,从前期沟通,封装原理图绘制,器件资料收集,元器件PCB封装制作,电路布局,布线,查错,后期细节调整等等,真的不是一会儿可以画好的。绘图过程中可能会与您进行不断的沟通和确认,直到最终完成。简单电路交付周期一般1-3天,复杂特殊情况另议;有加急要求的,请提前提出。反复修改的,要重新议价. PCB绘图的流程是:沟通洽谈----提供资料----嘉立创付款----开始设计----中途协调----设计初步完成----截图确认----细节修改---完成设计----交付文件。 PCB设计简介 设计软件 Protel 99SE,AD 相关技巧 PCB布局规则: 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。 3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。 4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。 布局技巧 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则: 1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。 2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。 3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。 设计步骤 布局设计 在PCB中,特殊的元器件是指高频部分的关键元器件、电路中的核心元器件、易受干扰的元器件、带高压的元器件、发热量大的元器件,以及一些异性元器 件,这些特殊元器件的位置需要仔细分析,做带布局合乎电路功能的要求及生产的需求。不恰当的放置他们可能产生电路兼容问题、信号完整性问题,从而导致 PCB设计的失败。 在设计中如何放置特殊元器件时首先考虑PCB尺寸大小。快易购指出pcb尺寸过大时,印刷线条长,阻抗增加,抗燥能力下降,成本也增加;过小时,散热不好,且临近线条容易受干扰。在确定PCB的尺寸后,在确定特殊元件的摆方位置。最后,根据功能单元,对电路的全部元器件进行布局。特殊元器件的位置在布局时一般 要遵守以下原则: 1、尽可能缩短高频元器件之间的连接,设法减少他们的分布参数及和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互离的太近,输入和输出应尽量远离。 2、一些元器件或导线有可能有较高的电位差,应加大他们的距离,以免放电引起意外短路。高电压的元器件应尽量放在手触及不到的地方。 3、重量超过15G的元器件,可用支架加以固定,然后焊接。那些又重又热的元器件,不应放到电路板上,应放到主机箱的底版上,且考虑散热问题。热敏元器件应远离发热元器件。 4、对与电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元器件的布局应考虑整块扳子的结构要求,一些经常用到的开关,在结构允许的情况下,应放置到手容易接触到的地方。元器件的布局到均衡,疏密有度,不能头重脚轻。 一个产品的成功,一是要注重内在质量。而是要兼顾整体的美观,两者都比较完美的扳子,才能成为成功的产品。 放置顺序 1、放置与结构有紧密配合的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接器等。 2、放置特殊元器件,如大的元器件、重的元器件、发热元器件、变压器、IC等。 3、放置小的元器件。 布局检查 1、电路板尺寸和图纸要求加工尺寸是否相符合。 2、元器件的布局是否均衡、排列整齐、是否已经全部布完。 3、各个层面有无冲突。如元器件、外框、需要私印的层面是否合理。 3、常用到的元器件是否方便使用。如开关、插件板插入设备、须经常更换的元器件等。 4、热敏元器件与发热元器件距离是否合理。 5、散热性是否良好。 6、线路的干扰问题是否需要考虑。 工作指导 1 设计双面板时要注意,金属外壳的元件,插件时外壳与印制板接触的,顶层的焊盘不可开,一定要用绿油或丝印油盖住(例如两脚的晶振)。 2 为减少焊点短路,所有的双面印制板,过孔都不开绿油窗。 3 每一块PCB 上都必须用实心箭头标出过锡炉的方向: 4孔洞间距离最小为1.25MM(双面板无效) 5 布局时,DIP 封装的IC 摆放的方向必须与过锡炉的方向成垂直,不可平行,如果布局上有困难,可允许水平放置IC (OP 封装的IC 摆放方向与DIP 相反)。 6 布线方向为水平或垂直,由垂直转入水平要走45 度进入。 7 元件的安放为水平或垂直。 8 丝印字符为水平或右转90 度摆放。 9若铜箔入圆焊盘的宽度较圆焊盘的直径小时,则需加泪滴。 10物料编码和设计编号要放在板的空位上。 11 把没有接线的地方合理地作接地或电源用。 12 布线尽可能短,特别注意时钟线、低电平信号线及所有高频回路布线要更短。 13 模拟电路及数字电路的地线及供电系统要完全分开。 14 如果印制板上有大面积地线和电源线区(面积超过500 平方毫米),应局部开窗口。 15 电插印制板的定位孔规定如下,阴影部分不可放元件,手插元件除外,L 的范围是50 330mm,H的范围是50 250mm,果小于50X50 则要拼板开模方可电插,如果超过330X250 则改为手插板。定位孔需在长边上。 主要流程 在PCB设计中,其实在正式布线前,还要经过很漫长的步骤,以下就是PCB设计主要的流程: 系统规格 首先要先规划出该电子设备的各项系统规格。包含了系统功能,成本限制,大小,运作情形等等。 功能区块 接下来必须要制作出系统的功能方块图。方块间的关系也必须要标示出来。 将系统分割几个PCB 将系统分割数个PCB的话,不仅在尺寸上可以缩小,也可以让系统具有升级与交换零件的能力。系统功能方块图就提供了我们分割的依据。像是计算机就可以分成主机板、显示卡、声卡、软盘驱动器和电源等等。 决定使用封装方法,和各PCB的大小 当各PCB使用的技术和电路数量都决定好了,接下来就是决定板子的大小了。如果PCB设计的过大,那么封装技术就要改变,或是重新作分割的动作。在选择技术时,也要将线路图的品质与速度都考量进去。 注意事项 (1)避免在PCB边缘安排重要的信号线,如时钟和复位信号等。 (2)机壳地线与信号线间隔至少为4毫米;保持机壳地线的长宽比小于5:1以减少电感效应。 (3)当焊盘直径为1.5mm时,为了增加焊盘抗剥强度,可采用长不小于1.5mm,宽为1.5mm和长圆形焊盘。 (4)设计遇到焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样焊盘不容易起皮,走线与焊盘不易断开。 (5)大面积敷铜设计时敷铜上应有开窗口,加散热孔,并将开窗口设计成网状。 (6)尽可能缩短高频元器件之间的连线,减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。 特殊元件 1、高频元件:高频元件之间的连线越短越好,设法减小连线的分布参数和相互之间的电磁干扰,易受干扰的元件不能离得太近。隶属于输入和隶属于输出的元件之间的距离应该尽可能大一些。 2、具有高电位差的元件:应该加大具有高电位差元件和连线之间的距离,以免出现意外短路时损坏元件。为了避免爬电现象的发生,一般要求2000V电位差之间的铜膜线距离应该大于2mm,若对于更高的电位差,距离还应该加大。带有高电压的器件,应该尽量布置在调试时手不易触及的地方。 3、重量太大的元件:此类元件应该有支架固定,而对于又大又重、发热量多的元件,不宜安装在电路板上。 4、发热与热敏元件:注意发热元件应该远离热敏元件。 |
|