查看:
435
|
回复:
0
|
相见恨晚的50个CAD技巧,都是诚意!
|
FA6283
60
主题
7
回复 |
发表于2022-03-24 09:13:12
|
只看该作者
1#
电梯直达
1、文字镜像如何设置转动与不转动 A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令 B、输入新值0 代表不转动;输入新值1代表转动 C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了 2、CAD的版本转换 A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸 B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸 C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本 D、将低版本转换成高版本,就比较复杂了,需要第三方软件,也就是版本转换器。 3、CAD默认保存文件为低版本 A、在绘图界面输入OP B、点击打开和保存选项卡 C、在文件保存-另存为处选择低版本就可以了 4、多段线的合并方法 A、输入PE指令 B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J C、选择所有需要合并的线条,就可以了 5、填充无效时的解决办法 有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。解决方法:OP——显示——应用实体填充(打上勾) 6、加选无效时的解决办法 正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法: OP(选项)——选择——SHIFT键添加到选择集(把勾去掉) 用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效。 7、CAD命令三键还原 如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办? 这时不需重装,也不需要一个一个的改。解决方法:OP选项——配置——重置,但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~ 8、鼠标中键不好用怎么办呀 正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。 解决方法:这时只需调下系统变量mbuttonpan即可,初始值:1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作。 9、命令行中的模型,布局不见时的解决办法 OP——选项——显示——显示布局和模型选项卡(打上勾即可) 10. CAD技巧 众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”,但现在就让我们用右键来代替他们吧。 解决方法:OP选项——用户系统配置——绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键,单击进去——把所有的重复上一个命令打上勾 11、圆形图不圆了怎么办 方法一:这个简单,直接输入指令RE就可以 方法二:OP——显示——将圆或圆弧平滑度调大一点即可。 12、图形窗口中显示滚动条 解决方法:OP——显示——图形窗口中显示滚动条即可OP——显示——图形窗口中显示滚动条即可 。 13、如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办? 换言之【如何保存打印列表】,解决方法:OP选项——打印——添加打印列表,但在这之前,你得自己建立一个属于自己的列表 14、如何减少文件大小 在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块,没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。 -purge,前面加个减号,清理得会更彻底些。 15、为什么不能显示汉字?输入的汉字变成了问号? 原因可能是: 1)对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等; 2)当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中; 3)对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成问号。 如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你重新设置正确字体及大小,重新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯~ (系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中复制一些字体过来就OK了) 16、为什么输入的文字高度无法改变 使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。 17、为什么有些图形能显示,却打印不出来 如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况,应避免在这些层。 18、 DWG文件破坏了怎么办? 答:文件——绘图实用程序——修复,选中你要修复的文件 19、如果你想修改块怎么办? 好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完再合并重定义成块,下面有一个简单的办法: 修改块命令:REFEDIT,按提示修改好后用命令REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存。 20、镜像过来的字体保持不旋转怎么办? 值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转。 21、平方怎么打出来? 先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。 22、特殊符号的输入 我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里咋输入啊 1)T文字命令,拖出一个文本框框 2)在对话框中右键——符号——会出现一些选项 23、打印出来的字体是空心的怎么办? 在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。 24、消除点标记 在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。 25、错误文件的恢复 有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复: 在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(DrawingUtilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作。 FA
|
|