查看: 408  |  回复: 0
112G PAM4 DAC如何实现机柜内布线?

主题

回复
发表于2022-06-17 15:42:37 | 只看该作者
1# 电梯直达

随着5G商用进程持续推进,高清直播、AI、智能驾驶、物联网等诸多应用蓬勃发展,数据中心的传输速率要求也在不断攀升,单通道QSFP112G规范业已发布,消费者和品牌厂商期望获得更快速、更高效的在线使用体验,这就要求数据中心持续变革。

 

* 数据来自网络


目前路由器和交换机对外的接口都在IO面板侧,网络设备间通过IO接口互联的方式主要有两种:铜缆(Direct Attach Cable)互连和光纤(Active Optical Cables)互连;通过多模光纤和单模光纤,网络设备间的连接距离可以从几百米扩展到几十公里。但光纤的成本相对较高,在数据中心机柜内部,目前仍然有大量数据中心使用了成本更为便宜的铜缆IO模块实现0.5米、1米、2米、3米和5米距离的连接;随着单链路信号速率从56Gbps向112Gbps演进,网络设备的IO接口也从400G向800G升级。这必然会导致链路损耗的急剧增加,使得无源铜缆IO模块的传输距离进一步缩短。


基于现实的物理限制条件,IEEE制定112G规范的802.3CK小组在56G速率最长3米的铜缆IO基础上,将铜缆链路的最大长度缩减为2米。


本周,易飞扬通信便发布了两款112G PAM4 DAC产品,800G QSFP-DD PCC和400G QSFP112 PCC,遵循IEEE P802.3ck D3.0和QSFP-DD800 / QSFP112 MSA HW Rev 6.01标准制定的规范,可支持最大2m的传输距离,提前布局下一代数据中心服务器电互连。


112G PAM4 DAC解决方案


DAC是数据中心机架内的标准连接解决方案。在56Gbps PAM4下,DAC可以在最大3.0m空间机架内有效地连接各排服务器。随着数据速率不断攀升,在112Gbps PAM4下,传输距离缩减至两米,但这个长度可能不足以将架顶式(TOR)交换机与机架较低位置的服务器连接起来,那该如何实现112G PAM4 DAC的部署呢?


如下图所示,在超过2米的机架内,柜内交换机的位置可以从TOR调整为MOR,并通过综合布线配线架连接到交换机端口。在MOR架构中,排头柜放置在每排柜子的中间。MOR网络机柜部署在POD的两排机柜中间,可以减少服务器机柜到网络机柜的线缆距离,简化线缆管理和维护。MOR架构允许线缆从中间位置的机柜走线到两端,减少走线通道出入口处线缆的拥塞,减少线缆的平均长度。

 

* 资源来自IEEE802.3ck Study Group


采用MOR部署架构,也是高速率服务器配置和布线架构的发展趋势。采用MOR架构,若数据中心需要迁移到更高的速率,只需简单地替换服务器跳线,而无需替换原本更长的交换机到交换机的主干链路。


112G PAM4 DAC解决方案的提出,预计800G产品(单通道112G PAM4 )铜互连仍能在机柜内占据主流位置。市场瞬息万变,未来发展的速度还会更快。易飞扬112G PAM4 DAC的发布,可助力数据中心向400G、800G乃至更高速率发展。