查看: 762  |  回复: 0
SL3036 100降压 支持12V/2A、5V/2ADCDC转换器
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-06-24 09:47:46 | 只看该作者
1# 电梯直达

方案:电动车、滑轮车、扭扭车控制器供电IC


概述:

 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。

 SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。

 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。

 SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。

 SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。


特点

 宽输入电压范围:8V~90V

 输出电压从4.2V到30V 可调

 支持输出恒压恒流

 支持输出12V/2A,5V/2A

 高效率:可高达96%

 工作频率:140KHz

 低待机功耗

 内置过温保护

 内置软启动

 内置输出短路保护


应用

 追踪器

 恒压源,

 电动汽车、电动自行车、电瓶车

 扭扭车、卡车


电路图