查看: 363  |  回复: 0
WDM-PON及其全球图景探究
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2022-06-27 15:52:42 | 只看该作者
1# 电梯直达

WDM-PON(波分复用-无源光网络)是将WDM技术与PON拓扑结构相结合,使工程师能够将高带宽传输到远距离的多个端点,它涵盖辅助管理和控制通道(AMCC)、ONU技术、光模块、OAM和保护切换等关键技术。

 

凭借着这些关键技术,WDM-PON在5G承载网前传方案中具备以下技术优势:


低时延

WDM-PON拥有的AMCC技术在5G部署中,可无需使用帧处理或动态带宽分配(DBA)调度,此架构提供低延迟、低频抖动和不同前排接口的灵活配置。可为5G、政企等业务提供单独组网和业务性能保障


高传输效率

由于业务独占带宽没有DBA调度,逻辑点到点,节省时间提升传输效率;采用AMCC信号调顶技术,管理信道叠加在每个波长,不用预留OMCC和GEMPORT资源,节约资源提升传输效率。


低成本

5G站点密度高,使用PON拓扑学可减少5G前传网络使用的光纤数量。可利用原有的光纤基础设施,节省部署和维护成本。同时,WDM-PON与OLT一起实施集成的前传/中传传输网络;OLT平台和DU可部署在同一机房中,从而降低设备构建成本。而且,在WDM-PON系统中使用ONU技术也可以降低成本。


高带宽

支持每通道10G和25G速率,可满足25G eCPRI前传信号的带宽需求。


用于5G部署的WDM-PON网络

WDM-PON的5G前传方案如图2,WDM-PON OLT可用于5G移动前传、5G DU或BBU池与RRU之间通过WDM-PON无源光网络连接,实现移动业务前传;WDM-PON同时也能支持有线光接入业务。因此,5G前传WDM-PON的解决方案适用于那些还未开发且必须同时提供无线和有线服务的运营商。

 

图2:WDM-PON 5G前传网络


WDM-PON最大的特点在于ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全都由光分路器(Splitter)等无源器件组成,而实现波分复用功能的关键设备就是OMUX和AAWG。


OMUX和AAWG作为无源波分设备,在5G承载网的WDM-PON架构中发挥着重要作用,当前基于新材料的开发以及新专利的出现,还将进一步推动无源市场的发展。

 

图3:5G前传WDM-PON方案产品


WDM-PON技术方案全球进展

从2017年开始,WDM-PON的5G前传技术就得到了运营商的密切关注,国际运营商纷纷把它作为重点方案进行研究。法电Orange对WDM-PON的5G前传技术密切关注,并研究考虑把5G C-RAN的CU放在NG-POP点。德电DT也对WDM-PON前传很感兴趣,研究C-RAN、CU/DU分离、CU集中于汇聚层等技术细节。国内三大运营商也在进行研究,中国电信研究院在积极推动WDM-PON的测试和试商用;中国联通把WDM-PON技术作为简化版G.metro主推;中国移动的5G承载主推FlexE,把WDM-PON与FlexE进行融合。

 

图4:不同地区的PON设备市场(2017-2025年)