查看:
488
|
回复:
0
|
EXR258A是德Keysight示波器
|
深圳仪信电子
428
主题
0
回复 |
发表于2022-07-08 21:44:02
|
只看该作者
1#
电梯直达
EXR258A是德Keysight示波器 2.5G带宽8通道 认识 Infiniium EXR 系列 JIANG 欢迎了解全新的 Infiniium EXR 系列示波器。Infiniium EXR 系列功能强大、经济适用而且操作直观。整个 系列包括 8 个型号,带宽覆盖 500MHz 至 2.5 GHz 的范围,并配有 4 个或 8 个模拟通道,还可灵活选配 数十种硬件和软件选件。 出色的信号完整性让信号纤毫毕现 该系列的所有型号都集成了一个 10 位ADC,并且在所有通道上同时提供 16 GSa/s 的采样率。高分辨率 ADC 的效用取决于示波器的前端底噪是否足够低以提供与之匹配的额外的量化电平空间。我们的低噪声前 端包含定制 IC,例如 130 纳米 BiCMOS IC(其中集成了用户可选的模拟滤波器),并且带宽可通过软件 许可证升。这将为您带来以下优势: • 垂直分辨率是 8 位示波器的 4 倍 • 高分辨率模式下分辨率高达 16 位 • 使用硬件滤波时,噪声低至 43 μV,系统 ENOB 达到 9.0 位 历史模式和分段存储器能够为您提供更多信息 Infiniium EXR 系列标配了两个实用的工具,可以让您回看以前的事件或准备捕获将会发生的事件。在历史 模式下,您可以随时停止示波器,回看此前多 1,024 个触发事件。使用分段存储器,您可以捕获触发之后 多5,205 个事件并进行分析,事件之间没有任何限制。如果设计中存在的事件很难捕获,似乎只有您不在 场时才会出现,那么您可以使用这些工具控制示波器自动查找这类事件,然后在空暇时再查看捕获到什么结 果。该示波器还配有 1920&# 像素全高清屏幕,并能够连接独立的外部显示器进行显示。您可以按照 适合自己的方式来整理和显示数据。 电源测量软件套件能够对您的 EXR 系列示波器执行广泛的自动化电源表征测量,其中独有的频率响应分 析软件适用于执行控制回路响应和电源抑制比 (PSRR) 测量。 尽管这些测量软件的设计用途是测量开关电源的精确运行参数,但它们也可以测量功率转换器和/或逆变 器的参数。这些测量软件可以高效地记录电源系统的性能参数。每种测量都配有一个设置向导程序, 许多现代电子产品变得功能更多、结构更密集、工作频率更高,这就 要求工程师采用更低的电源电压。目前在许多设计中通常使用 3.3、 1.8、1.5 甚至是 1.1V 的直流电源――每种电源的容限都远远小于以前 的产品。 电源引发的抖动 (PSIJ) 可能是数字系统中时钟和数据抖动的大来 源之一。类似地,直流电源上的噪声通常是由这些系统中时钟和数据 信号跳变形成的开关电流引起的。您想不想通过一种相对简单的方法 来确定系统数据抖动有多少是 PSIJ,直流电源上有多少噪声来自特 定时钟、数据线或其他切换干扰源?Infiniium EXR 系列就提供了可以 执行此类测试的工具。 D9010POWA 可用于分析电源引起的抖动或直流电源上的开关电流 负载,无需进行仿真或复杂的建模即可分析被测器件内部不利的相互 作用及其影响。它可以与 N7020A 或 N7024A 电源轨探头配合使用, 为您提供更强大的电源完整性测量和分析。结合使用每个通道上的标 准模板测试、自动增量时间测量以及灵活的用户界面,PMIC 分析变 得比以往更加简单。 •50 MHz 任意波形发生器 •50 MHz 频率响应分析仪 •10 位计数器 •4 位电压表 • 协议分析仪 将所有这些工具都集成到示波器中,不仅可以显著节省测试空间和 预算,还可以带来其他好处。单一用户界面意味着当您需要使用这些 集成工具之一时,可以更快掌握操作方法。您需要储存、校准的仪器 以及需要的固化软件数量也更少。 计数器和 DVM 均为标配,因为它们使用了与捕获波形不同的单独信 号路径来进行测量。这使它们无论是精度、灵活性还是易用性,都明 显优于标准的屏幕上测量。只需将探头或电缆连接到空闲的通道―― 无需设置刻度、触发或者是在屏幕上设置信号,便可进行基本的频率 和电压测量! 您可以随时购买逻辑分析、AWG 和 FRA 功能,安装到您的EXR 系列上。您可以根据自己当时的预算和项目需求,购买不同有效期或 是有效的各种协议分析功能。 |
|