查看: 5285  |  回复: 11
关于使用SL2.1主控作USB扩展的问题
EXPolaris
1
主题
7
回复
发表于2022-08-29 13:59:02 | 只看该作者
1# 电梯直达

这几天用了SL2.1A作为主控来弄USB集线器,但是问题来了,不管怎么弄电脑都无法识别处SL2.1A。来求助一下各位,下面是图:孩子已经自闭了,,,PCB已经验证电源正常,线路什么的都是通的。。。。


  


 

 



 

EXPolaris
1
主题
7
回复
发表于2022-08-29 13:59:55   |  只看该作者
2#
晶振也正常起震,12MHZ正常
weiwguang
0
主题
21
回复
发表于2022-08-29 18:14:25   |  只看该作者
3#
规格书里说的很清楚啊,1个是晶振不用加电容 已经内部集成了 2是芯片有内部3.3和1.8V电源 需要再接两个10uF的电容滤波
weiwguang
0
主题
21
回复
发表于2022-08-29 18:16:03   |  只看该作者
4#
商城有这个芯片的方案验证板啊,可以搞一个回去试一试
EXPolaris
1
主题
7
回复
发表于2022-08-30 08:43:25   |  只看该作者
5#
weiwguang 发表于2022-08-29 18:14:25  3# 规格书里说的很清楚啊,1个是晶振不用加电容已经内部集成了2是芯片有内部3.3和1.8V电源需要再接两个10uF的电容滤波
不加电容时候发现外接的晶振不起震哎,然后内部的这个电源,我不用的话可以留空即可了吧?
EXPolaris
1
主题
7
回复
发表于2022-08-30 08:44:01   |  只看该作者
6#
weiwguang 发表于2022-08-29 18:16:03  4# 商城有这个芯片的方案验证板啊,可以搞一个回去试一试
准备试试
EXPolaris
1
主题
7
回复
发表于2022-08-30 08:44:02   |  只看该作者
7#
weiwguang 发表于2022-08-29 18:16:03  4# 商城有这个芯片的方案验证板啊,可以搞一个回去试一试
准备试试
EXPolaris
1
主题
7
回复
发表于2022-08-30 08:44:02   |  只看该作者
8#
weiwguang 发表于2022-08-29 18:16:03  4# 商城有这个芯片的方案验证板啊,可以搞一个回去试一试
准备试试
EXPolaris
1
主题
7
回复
发表于2022-08-30 08:59:41   |  只看该作者
9#
weiwguang 发表于2022-08-29 18:14:25  3# 规格书里说的很清楚啊,1个是晶振不用加电容已经内部集成了2是芯片有内部3.3和1.8V电源需要再接两个10uF的电容滤波
感谢老哥解答,电源引脚不能悬空,问题解决了非常感谢
超级无敌磊果果
0
主题
3
回复
发表于2023-12-07 23:51:18   |  ip属地:广东  |  只看该作者
11#
驱动谁能发下吗
超级无敌磊果果
0
主题
3
回复
发表于2023-12-12 23:44:43   |  ip属地:广东  |  只看该作者
12#
超级无敌磊果果 发表于2023-12-07 23:51:18  11# 驱动谁能发下吗
确认了 免驱免驱 linux下windows下均免驱 实测ok
frednk
1
主题
1
回复
发表于2024-05-21 19:49:01   |  ip属地:上海  |  只看该作者
13#

你好,楼主的板子遇到跟我一样的问题吗?我也是用的SL2.1A做的集线器,插键盘,鼠标都没有问题,但是在U盘拔下来的时候,其他连接的设备(键盘、鼠标)就会断电,过一会又重新上电,而且在连接带有舵机的机器狗的时候,机器狗动起来,其他设备也会断电,但是机器狗还是能正常供电。所以我怀疑是有大功率输出的时候,其他的接口就供不上电。。。