查看:
442
|
回复:
0
|
【ARM开发教程6】ARM功能手机-中断实验教程
|
|
发表于2022-08-31 11:54:41
|
只看该作者
1#
电梯直达
ARM功能手机 ——疯壳·开发板系列 中断实验教程
图1
第一节中断硬件电路 将P12、P13配置为中断输入口,P12和P13已通过排针引出,如下图所示:
图2
第二节 中断 2.1 中断介绍 芯片内部有嵌套中断向量控制器(NVIC,Nested Vectored Interrupt Controller),支持24个中断,能够中断配置与处理异常代码。当发生一个中断请求时,自动执行对应的中断函数,不需要软件确定异常向量。中断可以有4个不同的可编程的优先级,NVIC自动处理嵌套中断。对于安全关键系统,有不可屏蔽中断(NMI,Non maskable interrupt)输入。 DA14580内部有一个键盘控制器,可以用于延时GPIO信号进入的时间。可以检测所有的I/O口的电平变化。当检测到信号时,可以产生中断(KEYBR_IRQ)。同时,另外有5个中断(GPIOn_IRQ)可以被GPIO口触发。 2.2 寄存器介绍 2.2.1 GPIO_IRQ0中断源选择寄存器
图3 15:6位:保留不使用; 5:0位:中断源选择,1~32分别对应选择P00~P37,其它值不选择任何引脚; 2.2.2 GPIO_IRQ1中断源选择寄存器
图4 15:6位:保留不使用; 5:0位:中断源选择,1~32分别对应选择P00~P37,其它值不选择任何引脚; 2.2.3 GPIO_IRQ2中断源选择寄存器
图5 15:6位:保留不使用; 5:0位:中断源选择,1~32分别对应选择P00~P37,其它值不选择任何引脚; 4.2.4 GPIO_IRQ3中断源选择寄存器
图6 15:6位:保留不使用; 5:0位:中断源选择,1~32分别对应选择P00~P37,其它值不选择任何引脚; 2.2.5 GPIO_IRQ4中断源选择寄存器
图7 5:6位:保留不使用; 5:0位:中断源选择,1~32分别对应选择P00~P37,其它值不选择任何引脚; 2.2.6 GPIO延时寄存器
图8 15:14位:保留不使用; 13位:使能键盘接口延时计数; 12位:使能GPIO IRQ4延时计数; 11位:使能GPIO IRQ3延时计数; 10位:使能GPIO IRQ2延时计数; 9位:使能GPIO IRQ1延时计数; 8位:使能GPIO IRQ0延时计数; 7:6位:保留不使用; 5:0位:延时值,为N毫秒。 2.2.7 GPIO中断复位寄存器
图9 15:6位:保留不使用; 5位:对该位写1,则复位KBRD中断,读取返回0; 4位:对该位写1,则复位GPIO4中断,读取返回0; 3位:对该位写1,则复位GPIO3中断,读取返回0; 4位:对该位写1,则复位GPIO2中断,读取返回0; 1位:对该位写1,则复位GPIO1中断,读取返回0; 0位:对该位写1,则复位GPIO0中断,读取返回0。 2.2.8 GPIO中断电平控制寄存器
图10 15:14位:保留不使用; 12位:在复位GPIO中断4时不需要等待按键释放,所以一个新的中断会立刻产生; 11位:在复位GPIO中断3时不需要等待按键释放,所以一个新的中断会立刻产生; 10位:在复位GPIO中断2时不需要等待按键释放,所以一个新的中断会立刻产生; 9位:在复位GPIO中断1时不需要等待按键释放,所以一个新的中断会立刻产生; 8位:在复位GPIO中断0时不需要等待按键释放,所以一个新的中断会立刻产生; 7:6位:保留不使用; 4位:为0则表示输入高电平产生GPIO中断4,为1则表示输入低电平产生GPIO中断4; 3位:为0则表示输入高电平产生GPIO中断3,为1则表示输入低电平产生GPIO中断3; 2位:为0则表示输入高电平产生GPIO中断2,为1则表示输入低电平产生GPIO中断2; 1位:为0则表示输入高电平产生GPIO中断1,为1则表示输入低电平产生GPIO中断1; 0位:为0则表示输入高电平产生GPIO中断0,为1则表示输入低电平产生GPIO中断0; 注:数据手册中该寄存器中没有标注13位和5位,可能是勘误。 2.2.9 键盘中断源选择寄存器0
图11 15位:为0则表示按键释放不产生中断,为1表示按键释放也产生中断; 14位:为0则表示输入高电平产生KBRD中断,为1则表示输入低电平产生KBRD中断; 13:8位:当按键按下,在不等于0的规定时间之后,自动产生重复按键中断,为0则禁止定时器; 7位:使能P07产生键盘中断; 6位:使能P06产生键盘中断; 5位:使能P05产生键盘中断; 4位:使能P04产生键盘中断; 3位:使能P03产生键盘中断; 2位:使能P02产生键盘中断; 1位:使能P01产生键盘中断; 0位:使能P00产生键盘中断。 2.2.10 键盘中断源选择寄存器1
图12 15位:使能P15产生键盘中断; 14位:使能P14产生键盘中断; 13位:使能P13产生键盘中断; 12位:使能P12产生键盘中断; 11位:使能P11产生键盘中断; 10位:使能P10产生键盘中断; 9位:使能P29产生键盘中断; 8位:使能P28产生键盘中断。 7位:使能P27产生键盘中断; 6位:使能P26产生键盘中断; 5位:使能P25产生键盘中断; 4位:使能P24产生键盘中断; 3位:使能P23产生键盘中断; 2位:使能P22产生键盘中断; 1位:使能P21产生键盘中断; 0位:使能P20产生键盘中断。 2.2.11 键盘中断源选择寄存器2
图13 7位:使能P37产生键盘中断; 6位:使能P36产生键盘中断; 5位:使能P35产生键盘中断; 4位:使能P34产生键盘中断; 3位:使能P33产生键盘中断; 2位:使能P32产生键盘中断; 1位:使能P31产生键盘中断; 0位:使能P30产生键盘中断。 2.3 寄存器配置讲解 #define GPIO_IRQ0_IN_SEL_REG (* ( volatile uint16*) 0x50001400) #define GPIO_IRQ1_IN_SEL_REG (* ( volatile uint16*) 0x50001402) #define GPIO_IRQ2_IN_SEL_REG (* ( volatile uint16*) 0x50001404) #define GPIO_IRQ3_IN_SEL_REG (* ( volatile uint16*) 0x50001406) #define GPIO_IRQ4_IN_SEL_REG (* ( volatile uint16*) 0x50001408) #define GPIO_DEBOUNCE_REG (* ( volatile uint16*) 0x5000140C) #define GPIO_RESET_IRQ_REG (* ( volatile uint16*) 0x5000140E) #define GPIO_INT_LEVEL_CTRL_REG (* ( volatile uint16*) 0x50001410) #define KBRD_IRQ_IN_SEL0_REG (* ( volatile uint16*) 0x50001412) #define KBRD_IRQ_IN_SEL1_REG (* ( volatile uint16*) 0x50001414) #define KBRD_IRQ_IN_SEL2_REG (* ( volatile uint16*) 0x50001416) 例1:P02为GPIO中断1的中断源,延时20毫秒,高电平产生中断,等待按键释放,如下所示: GPIO_IRQ1_IN_SEL_REG =0x0003; GPIO_DEBOUNCE_REG =0x0114; GPIO_INT_LEVEL_CTRL_REG =0x0202; GPIO中断1配置完成,在GPIO中断1的中断函数中需要复位中断,需要添加语句GPIO_RESET_IRQ_REG =0x0002;这样才能进行下一次中断。 例2:P03,P12,P28为KBRD中断源,低电平有效,释放不产生中断,不重复触发中断,延时30毫秒,如下所示: KBRD_IRQ_IN_SEL0_REG =0x4008; KBRD_IRQ_IN_SEL1_REG =0x1100; GPIO_DEBOUNCE_REG =0x201e; 键盘中断配置完成,在键盘中断函数中需要复位中断,需要添加语句GPIO_RESET_IRQ_REG =0x0020;这样才能进行下一次中断。
第三节 中断实验 实验需要使用的模块有:手机开发板底板,Jlink调试工具,杜邦线、3.7V锂电池或Mocro USB线。 使用JLINK通过杜邦线连接手机蓝牙位于手机主控底板,连接方式如下: (1)JLINK一端只需要使用杜邦线连接JLINK的SWC、SWD、GND三个引脚,如下图所示:
图14 (2)手机蓝牙一端需要使用杜邦线连接上方右侧的J3三个引脚,与JLINK的连接引脚一一对应,分别为SWC-->SWCLK、SWD-->SWDIO、GND-->GND,如下图所示:
图15 将JLINK插上电脑的USB接口,连接好之后给手机主控底板供电,详细的介绍可以参考《如何上电》教程,路径为:..\WT_Mobile\0.从这里开始\0.开机测试。 打开中断实验的Keil工程blinky.uvproj,位于目录: ..\WT_Mobile\1.初级教程\DA14580\4_初级_中断\projects\target_apps\peripheral_examples\interrupt\Keil_5,如下图所示:
图16 在KEIL中编译源代码,点击DEBUG,然后点击全速运行,如下图所示:
图17 全速运行之后,将杜邦线的一头接在3.3V引脚上,另一头碰一下P13引脚,即可进入P13对应的外部中断,执行中断内的程序(点亮LED),碰一下P12引脚,则进入P12对应的外部中断,执行中断中的程序(关闭LED)。注意:因为中断触发方式为边沿触发,碰上之后再断开才有效。
文件下载请点击:中断教程.pdf
|
|