查看:
259
|
回复:
0
|
如何为SD卡与NAND Flash的uboot加上menu菜单
|
雷龙发展
63
主题
6
回复 |
发表于2022-09-28 13:58:52
|
只看该作者
1#
电梯直达
亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。 【SD NAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。 记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。 现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NAND Flash中的u-boot zImage rootfs,呵呵。 下面就把这个功能加到ok6410的u-boot 中去。 一、修改SD卡的u-boot1.1.6 1. common/main.c中 void main_loop (void) { …… if(bootdelay>=0&&s&&!abortboot(bootdelay)){ } //如果在启动过程中有按键,打断了执行过程的话 run_command("menu",0); //如果menu返回的话,就进入u-boot的shell中 #ifdef CFG_HUSH_PARSER parse_file_outer(); …… } 2. 执行menu的过程 run_command("menu", 0),最终会执行do_menu. do_menu 开始时先打印出命令菜单,然后根据不同的选择,执行不同的命令。 所以添加的文件 common/cmd_menu.c,如下: #include #include #include #include void print_menu_usage(void) { printf("rn##### SD boot Menu#####rn"); printf("[1] Download u-boot bootloader to Nand Flashrn"); printf("[2] Download Linux Kernel to Nand Flashrn"); printf("[3] Download CRAMFS image to Nand Flashrn"); printf("[4] Download YAFFS image to Nand Flashrn"); printf("[5] Boot the systemrn"); printf("[6] Format the Nand Flashrn"); printf("[0] Set the boot parametersrn"); printf("[a] Download User Program (eg: uCOS-II or TQ2440_Test)rn"); printf("[b] Download LOGO Picture (。bin) to Nand Flash rn"); printf("[q] quit from menurn"); printf("Enter your selection: "); } intdo_menu(cmd_tbl_t*cmdtp,intflag,intargc,char*argv[]) { intc; char cmd_buf[200]; while(1) { print_menu_usage(); c=getc(); printf("%cn",c); switch(c) { case'1': { strcpy(cmd_buf,"fatload mmc 0:1 50008000 u-boot.bin_nand; nand erase 0 100000; nand write.uboot 50008000 0 10000"); run_command(cmd_buf,0); break; } case'2': { strcpy(cmd_buf,"fatload mmc 0:1 50008000 zImage_nand; nand erase 100000 500000; nand write.e 50008000 100000 500000"); run_command(cmd_buf,0); break; } case'3': { //strcpy(cmd_buf,"fatload mmc 0:1 50008000 u-boot.bin; nand erase 0 100000; nand write.uboot 50008000 0 10000"); //run_command(cmd_buf,0); break; } case'4': { //strcpy(cmd_buf,"fatload mmc 0:1 50008000 rootfs.yaffs; nand erase 600000 4A4000; nand write.yaffs2 50008000 600000 4A4000"); //strcpy(cmd_buf,"fatload mmc 0:1 50008000 rootfs.yaffs; nand erase 600000 $(filesize); nand write.yaffs2 50008000 600000 $(filesize)"); //注意:nand erase 600000 $(filesize),假设有坏块的话,这样会有数据不能写入, 所以这个地方可以固定一个较大值,如 // 0x1400000=20M,所以rootfs.yaffs的大小不能超过20M, //考虑此处是不是要加上NAND Flash分区: nand erase root,把整个的root分区全部擦除,这样就不必担心是否有坏块的问题了 strcpy(cmd_buf,"fatload mmc 0:1 50008000 rootfs.yaffs; nand erase 600000 1400000; nand write.yaffs2 50008000 600000 $(filesize)"); run_command(cmd_buf,0); break; } case'5': { strcpy(cmd_buf,"bootm 50008000"); run_command(cmd_buf,0); break; } case'q': return; default: printf("command not foundn"); break; } } } U_BOOT_CMD( menu,5,1,do_menu, "menu - manipulate BMP image datan", "menu long help: TNND mu you" ); 3. 添加到Makefile中 最后在common/Makefile中添加一行 COBJS+=cmd_menu.o 注意:在组合命令时,如NAND write不知道烧写的大小怎么办? 没关系,有变量 $(filesize), 只要加上这个任何问题都不再困难。 上面的50008000是从SD卡启动时,要读到的内存地址; 若是从Nand Flash启动要把上面的50008000改为C0008000 二。 测试一下 2.1 sd卡 a. 因为都是从SD卡和第一个分区读数据,所以将SD卡分区时第一个分区格式必须为FAT32. b. 编译u-boot.bin: 代码要用光盘中带的u-boot,这个支持从NAND Flash 启动 make forlinx_nand_ram256_config, 后生成 u-boot.bin 复制到SD卡的第一个分区, 并改名为 u-boot.bin_nand(要与u-boot代码中的名称保持一致) c. 编译zImage 代码要用光盘中带的linux-3.0.1, make后生成zImage 复制到SD卡的第一个分区, 并改名为 zImage_nand(要与u-boot代码中的名称保持一致) d. 生成rootfs.yaffs 可以用光盘中带的FileSystem-Yaffs2.tar.gz, 解压后,嫌太大,把不需要的删掉, 里面的busybox好像是动态链接的,自己编个静态的busybox,最后生成rootfs.yaffs sudo /opt/6410/4.3.2/bin/mkyaffs2image-nand2g FileSystem-Yaffs2 rootfs.yaffs NAND Flash 是2G的所以要用命令 mkyaffs2image-nand2g 将rootfs.yaffs复制到SD卡的第一个分区(要与u-boot代码中的名称保持一致) 注意: 如果不确定rootfs本身有没有问题,可以先从nfs启动,看是否正常。 如果正常再用mkyaffs2image-nand2g,做成yaffs镜像烧入到NAND Flash中。 亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。 主营:CS创世 SD NAND(又叫贴片式 TF卡/贴片式SD卡)读写速度可达24/13 MB/S,韩国ATO Solution(SLC NAND、SPI NAND、MCP)、小容量TF卡存储芯片。
|
|