查看: 427  |  回复: 0
2022年了,为什么5G还是这么慢?
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2022-11-25 17:15:03 | 只看该作者
1# 电梯直达

已经2022年了,为什么我还是没觉得5G有多厉害?

网速快、信号广、延时少、万物互联,是5G的宣传口号,而现实似乎都没能做到。

国内的5G到底发展到了什么规模?

截止2022年8月,我国运营商已累计在5G投资超过4000亿元,兴建5G基站规模达185.4万个,占全球5G基站的60%。(数据来源网络)

规模如此庞大的投资,但是5G流量在移动流量中的占比却仅有27.2%,这里面还有一个很重要的原因,那就是很多时候,我们根本搜不到5G信号。

根据数据显示,目前我国5G基站已经覆盖了全国所有地市一级和县城城区,87%的乡镇地区也已覆盖5G基站,但为何网络上抱怨5G信号不好的网友,仍然屡见不鲜呢?

究其原因,还是5G基站覆盖范围的问题,5G商用这么久了,大家估计也都知道5G基站的覆盖范围相对于4G基站来说,要小很多。

想要达到如今4G这样的覆盖率,5G基站的数量至少要是4G的两倍。

这就有点恐怖了,我国目前共有4G基站586万个,这意味着5G基站的数量至少要达到1172万个,按如今185万基站4000亿的投资成本来说,投资规模将高达2.5万亿。

5G基站的建设采用了宏基站和小基站的组合方式,宏基站能够做到和4G基站一样的覆盖范围,而缺陷则是信号的穿透能力较差,如果处在室内或者地下场所,就很难接收到宏基站发出的信号了。

相对应的解决方案就是在密集住宅区、商业写字楼、商场等区域部署5G小基站,它们的信号穿透能力更强,但覆盖范围较小。

通过下面这张新增基站建设规模图可以看到,在2020-2021年间,主要新增的5G基站为宏基站,到2022年才开始大规模部署小基站。

这也是近两年来5G信号相对较差的原因,尽管在全国覆盖率上已经高达92%,但由于宏基站信号本身穿透能力较弱,室内场景使用5G通信的体验依然比较糟糕,而随着5G小基站的部署,这种情况会逐步缓解。

在大规模兴建5G设施的进程上,前传产品不稳定、中回传链路设计失误、整个系统功耗太高等问题也在困扰着运营商。由于5G基站建在室外严酷的环境,在选用产品设备时,要选用工业级的产品,在保证性能的同时,要尽量选择高性价比的产品。

针对以上问题,易飞扬5G前传全系列产品线不断升级,在原有完备的25G前传方案基础上,新升级56G前传方案,能在不增加基站数量的前提下,将原有基站带宽翻倍!以更加经济高效的方案,帮助运营商实现5G网络升级!

通过严格的可靠性测试和各种性能测试,易飞扬产品各项指标皆高于国际标准,实现高效率高品质优化5G基站。让5G宣传语不再是一句空洞的口号,真正实现万物互联!

  5G