查看: 2222  |  回复: 5
tps5450芯片上电就烧掉

主题

回复
发表于2022-12-19 17:34:03 | 只看该作者
1# 电梯直达

毕设用的板子,以前用tps5450也没有出现过这种问题(头大)

24转5v的次次被烧,24转8v的上面那个被烧过一次,最下面的没有被烧过

最开始以为是焊接问题,后面换了好几个芯片都被烧掉了

    

 

  


主题

回复
发表于2022-12-20 09:13:06   |  只看该作者
2#

参考一下。

我当时遇到的就是电源有问题。换好一点的电源就是没事的,换个渣渣电源上去开机秒烧。

最后采用了R12+TVS+C6这个组合,就再也不烧了。实际上就是通过R12电阻强行降压一次,然后用电解电容+C1滤波。这样还有问题,那就只能换芯片了。

 


主题

回复
发表于2022-12-20 15:02:03   |  只看该作者
3#
发表于2022-12-20 09:13:06  2# 参考一下。我当时遇到的就是电源有问题。换好一点的电源就是没事的,换个渣渣电源上去开机秒烧。最后采用了R12+TVS+C6...

电池用的是DJI的TB48S,现在感觉是接通开关瞬间的冲击电流,我又画了一个上电缓启动过压保护的小模块。(参考的RM C板)

 


主题

回复
发表于2022-12-20 17:34:30   |  只看该作者
4#

电源直接接TVS后到稳压管,这样的保护理论上可以,但现实中未必。


我最开始是12V进来,经过C6和C1滤波,到1117降压。试了很多电源都好的,然而只要上用户提供的电源,就秒烧,五个打样,十几分钟全烧掉了


加TVS,结果还是一样。5个样板十几分钟烧完


最后加了电阻,终于一切都搞定了


主题

回复
发表于2023-08-05 16:22:08   |  ip属地:山西  |  只看该作者
5#
发表于2022-12-20 17:34:30  4# 电源直接接TVS后到稳压管,这样的保护理论上可以,但现实中未必。我最开始是12V进来,经过C6和C1滤波,到1117降压...
请教一下,电阻是串在TPS5450的输入电压端嘛?

主题

回复
发表于2023-09-15 08:16:59   |  ip属地:浙江  |  只看该作者
6#
发表于2023-08-05 16:22:08  5# 请教一下,电阻是串在TPS5450的输入电压端嘛?

就是图上那个R12,5欧姆的。

可以从滤波的角度来理解,它和后面的电容配合起来实现了超强的低通滤波。

实际上这个5欧电阻也吃掉了一部分输入电压,12V的输入电源,经过它之后到1117,就不到12V了。顺带吃掉了阶跃到脉冲,后面就安全了