查看: 382  |  回复: 0
为什么数据中心要采用结构化布线?

主题

回复
发表于2023-02-13 15:20:41 | 只看该作者
1# 电梯直达

随着数据流呈指数增长,数据中心空间和效率已成为企业看重的重要因素。所有硬件和布线设计都必须是模块化和可扩展的,充分利用空间并考虑冷却和能源消耗问题。


使用点对点布线和直接将设备相互连接的日子已经一去不复返了,这会导致布线混乱并增加每次硬件更新的布线成本。在当今的高密度数据中心,精心设计的结构化布线系统可增加正常运行时间、可扩展性和投资回报,同时减少您的技术足迹和运营费用。


在本文中,将解释什么是结构化布线系统,并分析在数据中心实施它们可以获得的好处。


什么是点对点布线系统?

点对点布线系统是通过直接连接或“本垒打”构建的。使用线缆将一个设备(例如交换机、服务器或存储单元)直接连接到另一个设备。

 

随着数据中心的连接数量增加,点对点布线系统变得难以维护。对设备的任何添加或升级通常都会导致铺设另一根线缆,从而形成通常被称为“意大利面条式布线”的笨重线缆网。


除了变得混乱之外,点对点布线系统还会带来潜在的问题。例如气流减少和线缆压力,这会对数据吞吐量产生负面影响。减少的气流会使机器更努力地工作,从而缩短硬件寿命,增加数据中心的功耗。


什么是结构化布线?

结构化布线系统使用主配线区 (Main Distribution Area, MDA),所有连接都在其中运行。TIA-942标准将MDA定义为数据中心结构化布线系统的中心分布点。

 

这是合并到主要交叉连接以及交换机和路由器的区域,使用MDA在被动区域中复制所有活动端口,这意味着有源设备不会受到影响或干扰。


为什么要使用结构化布线系统?

数据中心的性能很重要,光功率预算、布线系统损耗和信道距离彼此直接相关,超出光损耗预算将导致通道错误,从而导致停机。


避免这种情况发生的最佳方法是使用可以让您在不超出光损耗预算的情况下获得结构化布线系统优势的产品系列,这将允许无错误操作和更长的线缆运行距离。


数据中心的可重复性很重要,大多数数据中心每天都会发生移动、添加和更改 (MAC)。这些MAC通常需要改变物理布线的位置。当两个光纤连接器在接线板或设备中匹配时,光纤匹配上的压力可能超过40,000 PSI。


这种在巨大压力下反复插拔的做法将导致制造不良的电缆在使用几次后就出现故障,确保您的布线产品在第100个插件上都能像在第1个插件上一样满足您的需求。


使用结构化布线系统优势

  • 最大正常运行时间:结构化布线添加新硬件所需的时间要少得多,由于电缆整齐且安装有序,因此不会造成混乱。不太可能在移动、添加和更改过程中断开错误的线缆。
  • 减少占地面积:结构化布线系统允许技术人员使用直径更小的干线布线,从而减少整体线缆体积并减少气流阻塞和压碎线缆的机会。从本质上讲,结构化布线系统是经过组织和规划的。
  • 更高的可扩展性:当今的数据中心是复杂多样的环境,需要结构化布线系统来管理和支持与硬件的连接,并支持网络的增长,结构化系统由于其模块化设计而具有可扩展性。由于占地面积已经到位,因此很容易添加额外的接线板来创建新的连接。
  • 投资回报:结构化布线系统将持续使用多代硬件,随着时间的推移,结构化布线系统将降低系统运营成本,包括冷却和电力。
  • 减少安装和维护时间:布线系统的结构允许进行有效的更改和升级,通过减少移动、添加和更改所需的时间来提高系统可用性。:通过最大限度地减少故障源、错误的可能性和线缆被意外拔出的危险来保持业务连续性。
  • 延长使用寿命:通过内置的模块化和可扩展性,延长基础设施的使用寿命并简化升级。

这使得它比点对点布线系统更具成本效益。