查看: 757  |  回复: 1
请教一下我用IP5356快充芯片驱动RH6616休眠问题
FUNS
1
主题
0
回复
发表于2023-02-16 11:50:27 | 只看该作者
1# 电梯直达

我是用IP5356芯片的vout1给触摸芯片RH6616供电,LED关闭以后电流较低到10MA以内,IP5356就会休眠,触摸就不能打开LED ,想请教一下怎么把IP5356不适用按键唤醒的情况下,触摸RH6616触电就能直接唤醒IP5356的vout1的输出5V,IP5356有个常开VCC脚,负载输出功率只有50MA,带不动触摸LED灯。

麻烦各位大佬指点迷津,谢谢

 

 

Marry
6
主题
6
回复
发表于2023-02-22 20:05:54   |  只看该作者
2#
您好 !我们公司是英集鑫一级代理, 科发鑫 王工 提供技术支持