查看:
580
|
回复:
1
|
DC/DC 车灯芯片完美替代LN2516 2616
|
供应元器件IC
13
主题
32
回复 |
发表于2023-06-13 09:48:18
|
只看该作者
1#
电梯直达
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 AP5218 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮 模式。 AP5218 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。 AP5218 带有输出短路保护功能,5V~100V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 ◆ 内部集成 100V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 固定工作频率:130KHZ ◆可设定电流范围:10mA~1500mA ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 功能模式:全亮/半亮 ◆ ESOP8 封装 应用领域 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒 深圳市世微半导体有限公司 |
供应元器件IC
13
主题
32
回复 |
发表于2023-06-17 15:24:21
|
只看该作者
2#
|
|