查看: 725  |  回复: 0
PADS已停止工作的解决方法

主题

回复
发表于2023-08-10 16:57:22 | ip属地:广东 | 只看该作者
1# 电梯直达

PADS VX精简版安装后运行时出现PADS已停止工作的问题,程序不能运行,只能选择“关闭程序”退出。如下图所示:


   


运行powerlogic也是这样。应急解决方法如下:

在桌面上的”powerpcb”快捷方式上右击,在弹出菜单中点击“兼容性疑难解答”

 


在弹出的“程序兼容性”窗口中双击“尝试建议的设置”项,如下图:


 


在窗口中点击“启动程序”按钮,启动powerpcb,如下图。如果系统有安全软件弹出是否允许之类的窗口,要选择“允许”,再点击“下一步”:


 



在如下界面中点击“是,为此程序保存这些设置”:


 



界面显示“正在解决问题”“正在保存设置”:


 


窗口界面提示“疑难解答已完成”:


 



Powerpcb已能正常运行了,如下图:


 


本次安装的PADS版本为:PADS VX.2_3in1 绿色精简破解版

安装环境为:64位Win7

安装后发现桌面上没有相应的快捷方式,需要人为添加。

运行powerlogic时也会出现上述程序兼容性问题的弹窗而不能正常运行,需要同样按照上述方法解决。

据不可靠消息认为可能是字体方面的兼容性导致。有没有更好的解决方式?请待一些高手出招。


 


END

2022年1月28日