查看: 338  |  回复: 0
有源晶振和无源晶振,到底有哪些区别?
YXC扬兴晶振企业号
237
主题
22
回复
发表于2023-09-08 17:29:32 | ip属地:广东 | 只看该作者
1# 电梯直达

有源晶振和无源晶振,到底有哪些区别?一分钟带你彻底了解。


无源晶振又叫晶体谐振器,而有源晶振则是由晶体谐振器和放大电路组成的晶振。从结构上看,有源晶振比无源晶振多了个集成电路(IC)。这个集成电路将提供放大和驱动电路的功能,以保持晶振的稳定振荡并提供适当的输出信号,因此有源晶振在抵抗外部干扰和噪声方面表现更出色。


然而,由于有源晶振需要电源供电来驱动放大电路,所以功耗一般会比无源晶振更高。在输出信号方面,有源晶振通常产生较高的输出功率和振幅,可以直接驱动其它电路,而无源晶振的输出功率较低,可能需要进一步放大或处理,从而解决外部干扰问题,才能供应给其它器件。


根据设计要求以及所需功能和性能的不同,晶振类型的选择也不一样。如果存疑,建议联系我们扬兴科技,为您做晶振匹配推荐。37年专注晶振领域,全品类晶振生产,总有一款满足您的需求。


  • 资料参考:有源晶振中的IC是什么?起到怎样的作用?

在有源晶振(Active Crystal Oscillator)中,IC代表集成电路(Integrated Circuit),通常是指在晶振电路中使用的控制和驱动晶振的芯片。IC在有源晶振电路中扮演着关键的角色。


有源晶振是一种使用集成电路来驱动和控制晶体振荡器的系统。它包含一个晶体振荡器作为频率参考,并使用集成电路来提供稳定的驱动信号和精确的频率控制。IC负责维持晶振的稳定振荡以及提供所需的时钟信号。


IC主要有以下几个功能和作用:

驱动晶体振荡器:IC提供所需的电流和电压来驱动晶体振荡器,使其产生稳定的振荡信号。晶振的频率由晶振器的物理特性决定。


频率控制:IC通过调节电压、电流或电容等参数,对晶振的频率进行控制。这使得晶振可以根据需要提供不同的频率输出。


频率稳定性:IC能够提供温度补偿和其它校正功能,以保持晶振的稳定性和准确性。这对于要求高精度时钟源的系统非常重要。


输出驱动:IC还可以提供经过放大和处理的时钟信号输出,以满足系统对时钟信号的要求。它可以提供足够的电流和电压来驱动接收器或其它外部电路。


总而言之,IC在有源晶振电路中是驱动和控制晶体振荡器的核心部分。它通过提供稳定的驱动信号和精确的频率控制,确保晶振在各种环境条件下能够产生准确、稳定的时钟信号。这对于许多应用,如通信设备、计算机、汽车电子等都非常重要。



  • 有源晶振和无源晶振区别有源晶振(Active Crystal Oscillator)和无源晶振(Passive Crystal Oscillator)是两种不同类型的晶振。它们在工作原理和特性上有一些区别:



工作原理:有源晶振是一种带有放大电路(例如晶体管、集成电路)的晶振。它利用放大电路来补偿晶体振荡器的能量损耗,保持振荡器的稳定振荡。无源晶振则是一种直接使用晶体振荡器进行振荡的晶振,没有额外的放大电路。


稳定性:由于有源晶振带有放大电路,可以提供更高的增益和稳定性,能够更好地抵抗外部干扰和噪声。无源晶振通常具有较低的输出功率和较小的振幅,进而可能对外部干扰较为敏感。


功率消耗:有源晶振需要电源供电来驱动放大电路,因此它的功率消耗一般比无源晶振更高。无源晶振通过晶体本身的振荡来产生信号,功耗较低。


输出信号:有源晶振通常产生较高的输出功率和振幅,可以直接驱动其它电路。无源晶振输出功率较低,可能需要进一步放大或处理才能供应给其它器件。