查看: 291  |  回复: 0
2023光博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速光组件
hycsystem
13
主题
0
回复
发表于2023-09-15 10:15:45 | ip属地:广东 | 只看该作者
1# 电梯直达

9月6-8日,第24届中国国际光电博览会在深圳国际会展中心盛大举办。根据CIOE光博会官方数据显示,展会3天共计超10万名的观众人数,同比2021年整体增长20.17%。亿源通科技也携带了众多新品亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。


 


光模块提升带宽的方法有两种:

1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂的调制解调方式(如PAM4);

2)增加通道数,如提升并行光纤数量,或采用波分复用(CWDM、DWDM)。

在数据中心光模块就产生了两种传输方案—并行和波分。在当前100G以及以下速率的数据中心,短距离光模块使用的更多是并行技术。而中长距离传输采用WDM波分复用技术,能够成倍的增加光纤传输容量。


为了满足光模块传输方案的应用,亿源通可提供并行光学组件以及WDM波分光学组件两种技术,能够应用于100G到400G光模块,以及800G以上甚至更高速率的光模块。同时可开发组件应用于硅光、相干技术。

 

应用于SR/DR/PSM光模块的并行光学组件典型产品如MT-MT、MT-FA等光纤阵列FA、Receptacles系列组件。


应用于FR/LR/ER光模块的WDM波分光学组件典型产品如Z-block集成组件、AWG CWDM4、LWDM等。基于行业内领先的微光学模拟仿真及光学系统分析能力,亿源通所提供的400G/800G TOSA, ROSA光学集成组件集成了Receptacle、Collimator、Z-block、Lens array和Prism等组件,并通过设计最佳耦合、聚焦光斑直径可达到11um,保证了快速耦合及最佳插入损耗。

 

本次CIOE展会也带去所研发的一系列应用于硅光领域的无盖板FA、超小型FA、2D FA、MFD模场转换FA,以及应用于相干传输的保偏PM FA等新品。保偏(PM)光纤阵列转MT组件,是一款面向相干高速收发光模块应用的光学组件,解决了相干模块接口的关键问题。模场直径转换FA提供一种低损耗耦合到具有较小模场的波导方法,采用一小段超高数值孔径单模光纤(UHNA)拼接到标准的单模或保偏光纤的尾纤上,来实现模场的转换。该产品是高速硅光子收发器模块上连接的理想方案。


亿源通基于所搭建的光学冷加工技术平台,具备AWG晶圆后工序处理加工、精密光学棱镜加工、精密V型槽切割和检测能力,完备切制、研磨、抛光、胶合、BAR条测试、Pitch测试、清洗和检验等光学冷加工工序。在展会现场也展示了光学冷加工的产品: 100G CWDM4、LWDM4的 MUX/DEMUX BAR 条和芯片、 精密光学微棱镜,多通道FA V型槽。

 

亿源通在今年7月份宣布泰国新设立的工厂正式开业,现已具备光无源器件产品的生产与交付能力,总占地面积3000㎡,产能得到进一步释放。


Marketing at 广东亿源通科技股份有限公司